2015年10月30日

2015年10月30日,日本东京讯 — 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE: 6723)今天宣布了截至2015年9月30日的半年(从2015年4月1日到2015年9月30日)预期综合财务业绩(于2015年7月31日披露)和实际业绩(于今天披露)之间的差异。

 

(2015年4月1日至2015年9月30日)

百万日元

  净销售额 营业收入 普通收入 归属于母公司股东的净收入 每股净收入(日元)
此前预期(截至2015年7月31日) 364,000 59,000 58,000 44,000 26.39
实际业绩 360,701 63,093 67,121 57,409 34.44
增加(减少) (3,299) 4,093 9,121 13,409 8.05
变化百分比 (0.9%) 6.9% 15.7% 30.5% 30.5%
截至2014年9月30日的半年参考业绩 416,928 50,526 49,094 35,118 21.07

  瑞萨电子宣布截至2015年9月30日的半年财务业绩如下:净销售额为3607亿日元,比此前预期(于2015年7月31日宣布)低33亿日元;半导体销售额达3515亿日元,比此前预期低25亿日元。

 

  虽然半导体销售额低于此前预期,但主要得益于成本控制措施、日元走弱和特殊损失低于预期等利好影响,营业收入、普通收入和归属于母公司股东的净收入均好于公司预期。

 

  瑞萨电子2015年10月30日发布的新闻稿“截至2015年9月30日的瑞萨电子第二季度财务业绩报告” 中披露了瑞萨公布截至2015年9月30日的半年财务业绩的详情。

 

 

本新闻稿中关于瑞萨电子及其附属公司(下文统称为“我公司”)的计划、战略和财务前景方面的声明属 于前瞻性声明,包含风险和不确定性。我公司特提前提醒您:实际业绩可能与此类前瞻性声明存在重大差异,这归因于多个重要因素,包括但不限于:我公司所处市 场(主要为日本、北美、亚洲和欧洲)的总体经济状况;市场中对产品和服务的需求以及竞争定价压力;在竞争激烈的市场中持续使客户认可产品和服务的能力;汇 率波动,尤其是日元与美元之间的汇率波动,以及其他因素,例如世界经济衰退、全球市场财务状况恶化;或国内和海外股市低迷也可能使实际结果与预计业绩产生 差异。

 

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。