IDT可提供最宽动态范围的高集成智能电网能量计量解决方案同时入围 2012 Elektra 奖
新闻稿
2012年12月5日
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT®公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布,IDT 单相电能计量SoC在第八届EDN China创新奖中荣获“电源/电源器件和模拟/前端IC类”的“最佳产品奖”。与此同时,IDT的器件还入围了2012年欧洲电子行业Elektra奖的年度模拟类半导体产品。
IDT 90E46 是针对智能电表设计的单相SoC,集成了一个电能计量模拟前端、一个实时时钟、温度传感器、LCD 驱动器和 ARM Cortex M0 微处理器。该器件可提供5000:1 的业界最宽动态范围,帮助电表制造商将多种电表规格合并为一个,从而为电表制造商简化设计和生产流程,并为电力公司降低存储和管理难度。高集成度让系统设计人员可以极大简化硬件设计并降低材料清单(BOM)成本。
IDT 公司副总裁兼中国总经理范贤志(Sean Fan)先生表示:“我们很高兴 IDT 能量计量器件的技术优势再次受到中国最有声望的电子设计杂志之一——EDN China的认可。IDT 能量计量IC 可提供无与伦比的价值,被中国和欧洲多家领先的智能电表制造商所采用,至今出货量已达约1,000万。IDT强大的市场洞察力在这个高度控制的行业是空前的,我们在进入市场大概2年内就取得了现在的成绩。”
IDT 90E46计量SoC完全符合国际标准(IEC 和 ANSI)和中国标准,可满足或超过中国国家电网公司(SGCC)设定的要求。与最近发布的IDT 90E32AS——业界首款采用分段非线性补偿技术用于提高精度的三相计量芯片——一起,IDT 90E46丰富了屡获奖项的单相能量计量产品系列(90E21, 90E22, 90E23, 90E24))。更多信息,请访问:www.idt.com/go/PowerMeter。
关于 IDT 公司
IDT 公司拥有模拟和数字领域的优势技术,并且运用这些模拟和数字优势技术为广大终端用户提供了大量优化的、丰富的、创新性的系统级解决方案。IDT 在计时、串行交换电路和传输接口电路方面位于全球市场的领先地位。在通信、计算和消费芯片市场,IDT 发挥出模拟和系统设计的专长,为客户提供了各种应用广泛、性能优化的混合信号解决方案。IDT 公司总部位于美国加利福尼亚州圣荷塞,在全球各地设有设计中心、生产基地和销售机构。IDT 股票在纳斯达克全球精选股票市场上市,代号为“IDTI”。欲了解更多 IDT 详情,敬请登陆http://www.idt.com/china/或访问Facebook、LinkedIn、Twitter和YouTube。
###
IDT 和 IDT 标志为 Integrated Device Technology, Inc. 的商标或注册商标。所有其它品牌、产品名称和标识为其所有者区分产品或服务的商标或注册商标。
新闻稿代发机构:博达公关有限公司
报界垂询:Sue Kim(IDT公司)
电话:(1-408) 284-2739
Email:sue.kim@idt.com
敖琼(博达公关)
电话:(8610)65228081 转212
Email:Angela.ao@ebacomms.com