F2970 宽频 SPDT 吸收式射频开关是支持新一代电缆标准的 高线性 75 欧姆开关系列的第一位成员

2016年12月5日

圣何塞,加利福尼亚州,2016 年 12 月 5 日 — Integrated Device Technology, Inc. (IDT)(纳斯达克:IDTI)今天推出专为最新型有线电视网络设备优化的全新单刀双掷(SPDT) 吸收式射频开关。IDT®F2970 是一款支持 DOCSIS 3.1 新标准的高线性 75 欧姆宽频开关,是新一代有线电视设备和宽频应用的理想选择,从头端到光纤节点和分配放大器。

有线电缆数据服务接口规范(DOCSIS) 是通过高带宽有线调制解调器传输数据的国际标准。新 3.1 标准将以更低的单位成本“丰富”进出家庭的数据管道。

“通过达到 DOCSIS 3.1 标准的各项要求,F2970 可以在众多高级有线系统和其他高性能射频应用中部署,”IDT 射频部总经理 Duncan Pilgrim 说。“该设备实现了领先
的低插入损耗和高隔离度的组合,从而最大限度地降低路径损耗,同时防止串音和信号衰减。”

F2970 在 5 MHz 到 3000 MHz 的整个宽频范围提供高线性度,让此开关可以用于整个 CATV 网络的上游和下游信号链。它采用 -90dBc 复合三次差拍 (CTB) 和复合二阶失真,使用输出功率为 44dBmV 的 77 个和 110 个通道。

此设备拥有广泛的工作温度,从 -40 到 105 C,1200MHz 时低插入损耗仅为
0.32 dB,高隔离度为 68 dB。F2970 使用正电源电压工作,支持 3.3 V 逻辑系列。

            F2970 采用 4mm x 4mm 20L QFN 封装,样品和批量生产零件现已出售,购买
1,000 个零件每个 93 美分,评估板每个 125 美元。

关于IDT

IDT 公司拥有模拟和数字领域的优势技术,并且运用这些模拟和数字优势技术为广大终端用户提供了大量优化的、丰富的、创新性的系统级解决方案。IDT 在计时、串行交换电路和传输接口电路方面位于全球市场的领先地位。在通信、计算、消费类、汽车及工业芯片市场,为客户提供了各种应用广泛、性能优化的混合信号解决方案。IDT 公司总部位于美国加利福尼亚州圣荷塞,在全球各地设有设计中心、生产基地和销售机构。IDT 股票在纳斯达克全球精选股票市场上市,代号为“IDTI”。欲了解更多 IDT 详情,敬请登陆 http://zh.idt.com ,或访问FacebookLinkedInTwitter YouTubeGoogle+。也可关注IDT微信公众号——‘IDT全球动态’。

分享此文章

分享此文章