IDT 4H LVDS / LVPECLMEMS 振荡器拥有 100 飞秒典型相位抖动和可修改的输出频率,可降低高性能万兆以太网和网络应用的误码率

2013年3月27日

新闻稿
2013 年 3 月 27 日

拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT®公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今日推出业界首款差异化 MEMS 振荡器,具有100飞秒 (fs) 典型相位抖动性能和集成的频率裕量设定能力。IDT 高性能振荡器的超低相位抖动和可修改的输出频率显著降低万兆以太网 (10GbE) 交换器、路由器和其他相关网络设备的误码率 (BER)。

IDT 的 4H 性能 MEMS 振荡器拥有一个差分的 LVDS / LVPECL 输出,和相比同级别产品最低的相位抖动(100 fs @ 1.875 – 20 MHZ和亚 300 fs @ 12 KHZ – 20MHZ),满足高性能网络应用对低抖动芯片组的需要。集成的频率裕量 (frequency margining) 设定功能使客户在应用操作中能够将振荡器频率微调至 ±1000 ppm,实现误码率最小并便于裕量测试。IDT 的 4H MEMS 振动器适用于多种封装尺寸,包括更小的 3225(3.2 x 2.5 mm),以节省密集部署应用中的板空间和成本。IDT 是提供可将 MEMS 振荡器性能、特性和小封装尺寸组合在一起的唯一供应商。

IDT 公司副总裁兼计时与同步部门总经理 Christian Kermarrec 表示:“IDT 最新的MEMS 系列构建于标准的 4M 和升级的 4E 振荡器系列基础上,满足万兆以太网和网络应用对高性能的要求。作为计时解决方案的领导厂商,我们为客户提供最高性能部件和创新特性,以便于他们进行下一代产品开发。我们很高兴看到很多 OEM 厂商越过 MEMS 起步型提供商而选择 IDT,这正是由于 IDT 所能提供的经验和技术创新。”

HIS 公司 MEMS 与传感器部门总监和首席分析师 Jérémie Bouchaud 表示:“云计算和存储架构正在快速发展,几乎 50% 的服务器和存储簇随着万兆以太网而出货。高性能MEMS 振荡器能使企业级计算和存储架构的误码率更低,并能同时提供更好的可靠性。”

IDT 的集成频率裕量设定功能使客户能够在业界采用一个技术技巧作为“额外 PPM 时钟”。这一技术时钟系统处在一个稍微更高的频率,允许 OEM 厂商降低误码率,并能减少网络应用的封装损失。与只提供固定频率的竞争性 MEMS 器件不同,IDT 的器件允许数以百计的偏频,它们会在达到 625 兆赫的任何基础频率选择之后 —— 甚至在最终生产系统中产生。这使得设计人员能够加快开发进程和优化系统性能。

4H MEMS 振荡器利用 IDT 专利的压电 MEMS (pMEMS™) 谐振器技术,可提供一个拥有无与伦比性能和可靠性的高频率源。IDT MEMS 振荡器提供优于石英 40 倍的可靠性,无扰动、无零时故障、对电磁干扰 (EMI) 有更高抖动阻力,并具有出色的抗冲击和抗振性,这使它们成为传统的基于石英振荡器的一个理想的升级解决方案。

IDT 4H 系列是在成功的 4M 和 4E 系列 MEMS 振荡器基础上拓展的。作为差分石英振荡器的嵌入式替代品,4M 标准振荡器可提供显著性能,相位抖动不到 1 皮秒 (ps)。 4E 升级版振荡器将一个  LVDS 或 LVPECL 输出和一个同步CMOS 输出集成到单一封装中,无需外部晶体和二级振荡器。此外,4E 振荡器拥有四个可选的输出频率,允许用一个单一的器件替换四个组件,减少材料清单,巩固库存。

供货
IDT 4H MEMS 振荡器目前处于客户送样阶段,采用标准的 7.0 x 5.0 mm, 5.0 x 3.2mm 和3.2 x 2.5mm VFQFPN封装。可用大多数标准频率。自定义频率可根据要求进行配置。欲了解更多信息,请登录 www.idt.com/go/MEMS

关于 IDT 公司
IDT 公司拥有模拟和数字领域的优势技术,并且运用这些模拟和数字优势技术为广大终端用户提供了大量优化的、丰富的、创新性的系统级解决方案。IDT 在计时、串行交换电路和传输接口电路方面位于全球市场的领先地位。在通信、计算和消费芯片市场,IDT 发挥出模拟和系统设计的专长,为客户提供了各种应用广泛、性能优化的混合信号解决方案。IDT 公司总部位于美国加利福尼亚州圣荷塞,在全球各地设有设计中心、生产基地和销售机构。IDT 股票在纳斯达克全球精选股票市场上市,代号为“IDTI”。欲了解更多 IDT 详情,敬请登陆 http://www.idt.com/china/ 或访问FacebookLinkedInTwitterYouTube

###

IDT   IDT 标志为 Integrated Device Technology, Inc. 的商标或注册商标。所有其它品牌、产品名称和标识为其所有者区分产品或服务的商标或注册商标。

新闻稿代发机构:博达公关有限公司

报界垂询:    Sue Kim(IDT公司)
电话:(1-408) 284-2739
Email:sue.kim@idt.com

敖琼(博达公关)
电话:(8610)65228081 转212
Email:Angela.ao@ebacomms.com