[以色列Ra’anana]:智能、创新性Wi-Fi解决方案领先提供商Celeno Communications凭借其Wi-Fi多普勒成像技术入选颇具威望的海尔智家TechLink挑战赛的总决赛。
海尔智家(Haier Smart Home)举办了一场创新挑战赛,对欧洲和以色列顶级公司提交的近100项参赛技术进行了评估,这些创新性智能传感技术将被应用于智慧家庭解决方案中。Celeno的Wi-Fi多普勒成像解决方案是一项在事件识别和分析领域中具有突破性的技术,此次已被选中推广到海尔全球研发中心,以在其智能家电中实施先进的传感解决方案。
Wi-Fi多普勒成像技术利用Celeno的Wi-Fi 6芯片生成高分辨率的多普勒雷达图像,以追踪目标物体并描绘其行为。该技术可以检测和追踪人、宠物和物体的移动和位置。这种非侵入性技术可以与标准Wi-Fi网络结合使用,也可以作为专用的低成本传感器进行部署。这两种使用方式都无需任何可穿戴设备,也无需使用可能危及隐私的摄像头,就可实现系统所需的洞察力。
该成像技术可以对诸如行走、跌倒、坐下、站立等运动和姿势进行分类。它还可以检测呼吸、手势和感知物体的存在。这些数据对于评估家庭成员的日常健康状况和活力水平具有极高的价值。
Celeno市场营销与业务拓展副总裁Lior Weiss表示:“将Wi-Fi传感技术应用到家用电器中可以在多个方面提升智慧家庭能力,它让您的技术生态系统知道您什么时候在家以及在家中的什么位置,甚至可以识别人体姿势,从而可以根据您的生活方式调整功能。我们非常期待与海尔智家合作,引入先进的传感解决方案,并在智能家电中利用我们的Wi-Fi多普勒成像技术。我们的成像技术可以为家庭构筑一道安全屏障,并能够开发多种智慧家庭应用,这些应用可以监控家庭成员的日常生活活动、安全和幸福。”
海尔以色列创新中心(Haier Israel Innovation Center)首席执行官Daniel Oleiski表示:“我们很高兴将Celeno的技术引入海尔智慧家庭生态系统中。海尔智家致力于为全球用户创造更好的生活解决方案,我们期待着将Celeno的Wi-Fi多普勒成像技术应用到海尔的产品与解决方案中”。
作为决赛入围者,Celeno将参加下一届海尔全球研发峰会(Haier Global R&D Summit),该峰会计划于2021年3月在位于中国青岛的海尔全球总部举行。
关于Celeno
Celeno提供先进的Wi-Fi芯片组和边缘软件,以将智能的、创新性的Wi-Fi连接和Wi-Fi多普勒成像技术引入高性能家庭网络、智能楼宇、企业和工业解决方案等领域。Celeno提供的已经现场验证的芯片和软件技术已被成功集成到众多原始设备制造商(OEM)的Wi-Fi设备中,并已部署在全球数千万个家庭中。Celeno的总部位于以色列Raanana,在全球设有分支机构和办事处。更多信息,请访问www.celeno.com。
关于海尔智家
海尔智家是《财富》全球500强的入选企业、并入选《财富》全球最受尊敬企业和《福布斯》全球企业2000强。海尔智家从设计和生产家居产品开始,就为家庭提供衣、食、住、行、空气质量和娱乐等方面的智能化解决方案,旨在提高消费者居家生活质量。有关更多信息,请访问https://smart-home.haier.com/cn/或www.techlink-challenge.com。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。