IR非接触温度計は個人が公共場所に入る前に体温を監視する医療分野で必要とされています。対象市場と応用によって監視する温度範囲や要求される精度は大きく異なる可能性があります。これは、特に、医療環境で使用する温度計の場合と産業用途で使用するものの場合にあてはまります。このレファレンスデザインは温度計の動作範囲、精度、電源事情、表示オプションを考慮しています。このデザインの使用事例としてデザイナーがあります。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RL78/I1B 電力メータ/計測機器向けに、24-bitΔΣA/Dコンバータ搭載マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RL78/I1D センサ応用アプリ、検知器などのローパワーが要求される機器に最適なマイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ISL9205 リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
|
シングルセルバッテリ充電 | ご購入 / サンプル |