概要

説明

トピックス
Embedded Target V6.06.00 リリース。
Embedded TargetはRA8T1をサポートします。

Embedded Targetは、ルネサス統合開発環境CS+/e² studioMathWorks社のMATLAB®/Simulink®を連携させてアルゴリズム検証を行い、お客様のモデルベース開発を支援します。本ツールの導入や詳細については、リリース情報をご参照ください。

Note: MATLAB®, Simulink® は、The MathWorks, Inc. 社の登録商標です。

特長

  • Simulinkモデルからアルゴリズム検証のためのコードを生成
  • PILS (Processor In the Loop Simulation) 環境を自動構築
  • 対応マイコン : RA, RX, RL78
  • 目的:ターゲットコードの機能検証/ターゲットコードの性能測定
  • MILS (Model In the Loop Simulation)の評価環境からPILS用の評価環境が容易に構築可能
  • MILSとPILSの実行結果を比較するBack to Backテストにより簡単、確実な評価が可能
  • Learn More

リリース情報

最新Ver.: V6.06.00
リリース日:2024/01/31

Embedded Targetをご使用するには、ライセンスキーの入力が必要です。以下の内容をご確認の上ご利用ください。

Embedded Target導入をご検討中のお客様へ
Embedded Targetは複数のソフトウェアツールを連携して動作するツールになります。有償版を購入する前に、ご使用の開発環境で、評価版(2ヶ月間使用可能)で動作確認していただくことをお勧めします。
本ツールは、下記条件により正常に動作しない場合があります。

  • 本製品が対応していないMATLAB®バージョン
  • ルネサス製マイコンの仕様(ROM/RAMサイズが小さいなど)
  • 使用するSimulink®モデルの大きさや複雑さにより、マイコンのROMに入らない場合
  • ネットワークのセキュリティ設定による通信不能、など

なお、Embedded Targetの動作環境をご確認ください。

Embedded Target 評価版のご案内

技術サポートにてご案内をしております。
以下に手順を明記いたしますのでご参照ください。

  1. 当社の技術サポートにアクセスしてください。
  2. 「ログイン」をクリックし My Renesas に登録したIDでログインしてください。
  3. 画面右上の「新規お問合せ」をクリックして ください。
  4. 以下の項目を参考し新規チケットを発行してください。
    タイトル:Embedded Target評価版ライセンスキー要請
    MCUファミリ:Embedded Targetを使用するルネサス製MCU(RA, RL78, RX Familyでご使用のデバイス)
    ツール製品カテゴリ:モデルベース開発環境
    ツールモデルベース開発環境製品名:Embedded Target for (ご使用のデバイス) 
    ご質問内容:Embedded Targetの使用目的、活用分野、MATLAB®を含んだモデルベース開発環境経験を記述

Embedded Target 有償版のご案内

詳細情報の「使用許諾契約書」および「有償版購入用ライセンス」をご確認の上、販売特約店、当社営業担当または弊社テクニカルサポートへお問合せください。

Note: MATLAB®, Simulink® は、The MathWorks, Inc. 社の登録商標です。

ターゲットデバイス

ターゲットデバイス

Note

  • Embedded TargetはデバイスのROM/RAMサイズや、使用するモデルの大きさや複雑さによって、正常に動作しない場合があります。
    導入される際には、ご使用の開発環境で評価版での動作確認をお勧めします。
  • RAファミリデバイスでEmbedded Targetをご利用する場合、PILS (Processor In the Loop Simulation)を行うにはEmulatorと実機が必要になります。尚、ご使用中のFSPバージョン、GCCバージョンを合わせる別途の設定が必要になります。詳細は以下のFAQをご参照ください。
    FAQ: Embedded TargetでRAファミリを使用する際にプロジェクトが生成できない

ダウンロード

分類 タイトル 日時
アップデート-統合開発環境 ログインしてダウンロード ZIP 18.00 MB
アップデート-コンパイラ ログインしてダウンロード ZIP 6.95 MB 英語
アップデート-統合開発環境 ログインしてダウンロード ZIP 753.29 MB 英語
3 items

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パンフレット PDF 422 KB 英語
ツールニュース-リリース PDF 109 KB 英語
マニュアル-開発ツール PDF 5.37 MB 英語
リリースノート PDF 448 KB 英語
ツールニュース-リリース PDF 114 KB 英語
ツールニュース-お知らせ PDF 249 KB 英語
クイックスタートガイド PDF 4.27 MB
7 items

設計・開発

Reduce Time of Model-Based Development - Introduction of the Embedded Target

This video will introduce a useful software tool: Embedded Target. It can help developers reduce both testing time and costs in model-based development. Embedded Target can create an automatically configured model for the PILS environment. Next it generates a Renesas IDE project for PILS. Finally, model verification is performed by checking the execution time on an MCU or simulator.

詳細情報

機能

  • Simulinkモデルからアルゴリズム検証のためのコードを生成
  • PILS (Processor In the Loop Simulation) 環境を自動構築
  • 対応マイコン : RA, RX, RL78

目的

  • ターゲットコードの機能検証
  • ターゲットコードの性能測定

効果

  • MILS (Model In the Loop Simulation)の評価環境からPILS用の評価環境が容易に構築可能
  • MILSとPILSの実行結果を比較するBack to Backテストにより簡単、確実な評価が可能
画像

使用許諾契約書

ライセンスライセンス 使用許諾契約書
ノードロック・ライセンスソフトウェア使用許諾契約書(ノードロック・ライセンス) (PDF | English, 日本語)

有償版購入用ライセンス

以下の発注型名を代理店にご連絡ください。

RAファミリ用 Embedded Target ノードロック・ライセンス
期間ライセンス数発注型名
annual1RTCRA0000ET00WNJ
5RTCRA0000ET00WNJL5
10RTCRA0000ET00WNJLA
RL78ファミリ用 Embedded Target ノードロック・ライセンス
期間ライセンス数発注型名
annual1RTCRL7800ET00WNJ
5RTCRL7800ET00WNJL5
10RTCRL7800ET00WNJLA
RXファミリ用 Embedded Target ノードロック・ライセンス
期間ライセンス数発注型名
annual1RTCRX0000ET00WNJ
5RTCRX0000ET00WNJL5
10RTCRX0000ET00WNJLA

製品詳細

本ツールの評価版、有償版の導入や詳細については、販売特約店、当社営業担当または弊社テクニカルサポートへお問合せください。