セキュアな電子機器を設計するには、全てが完結したセキュリティソリューションが必要です。 ルネサスは、基本的なセキュリティの概念から、鍵の取り扱いやクラウド接続などの高度なトピック、最終製品の量産とセキュアなファームウェアの更新まで、安全な通信アプリケーションの設計と実装についてお客様にご提案いたします。
独自のMCUの特長
セキュリティ認証
カスタマイズ可能なソリューション
世界のパートナー
ルネサス独自のセキュリティアプローチは、不可分なハードウェアRoot of Trust(信頼の基点)を提供するためセキュリティはMCUに組み込む必要があるという考えに基づくものです。
各製品の具体的な機能については、製品ファミリのページをご覧ください。
セキュリティ認証は、ルネサスが提供するセキュリティ製品への信頼感を高めます。 これらの認証は、規制された産業でのアプリケーションにおいて多くの場合必須です。 また、顧客の最終製品の認証にも活用することができます。
ルネサスは、エンジニアが自由にイノベーションと差別化を図り、かつ厳しい開発スケジュールに対応できるようなソリューションとツールを提供することに努めています。 そのまま使うことも、必要に応じてカスタマイズすることもできます。 これらのソリューションやその他の情報については、以下のドキュメントとダウンロードのセクションをご覧ください。
安全な鍵のインストール
複製、IP盗難、インフラへの侵害を防止します。
セキュアブート、セキュアファームウェアアップデート
導入した製品を常に最新の状態に保ち、最新のセキュリティ脅威から保護します。
セキュアな通信
インターネットやクラウドへの接続を含む通信においてデータおよびインフラを保護します。
耐タンパ性
デバイスのメモリや機密情報へのアクセスを禁止します。
専門的な暗号技術や安全な製品設計から、安全な製造プログラミングやデバイス管理まで、当社のPartner Ecosystemがお手伝いします。 ルネサスパートナーのセキュリティ関連製品およびソリューションで、開発工数をさらに削減し、市場投入までの時間を短縮する方法をぜひご確認ください。
Title | Type | Description | Company |
---|---|---|---|
Security Key Management Tool | Solution Toolkit | RAファミリSCEのProtected Mode、DLM鍵、Synergy SCEもしくは、RX/RE/RZファミリのTSIPを使用する際に必要なを暗号化するためのコマンドラインツール | Renesas |
Flexible Software Package (FSP) | Software Package | FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。 |
Renesas |
Trusted Secure IPドライバ | Security / Crypto | Trusted Secure IPドライバ・ソフトウェア。AES(128/256bit鍵)、AES-GCM、AES-CMAC、乱数生成。AES鍵管理機能、セキュアファームウェアアップデート/セキュアブートといった機能を高速・安全に実行可能。 | Renesas |
統合開発環境 e² studio | IDE and Coding Tool | Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ] (Note: コンパイラは追加ソフトウェアとしてインストールする必要があります) (Note: GitHubの FSP with e² studio Installer (Platform Installer) は、e² studio ツール、RA FSPパッケージ、GCCツールチェーン、Segger J-Linkドライバ等をまとめてインストールします。個別インストールは不要です。) |
Renesas |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) | Programmer (Unit/SW) | フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78KR, 78K0] | Renesas |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
サンプルコード |
This application project discusses the considerations for securing Data at Rest in an embedded system and provides guidelines on how to use the Security MPU hardware feature of the RA Family MCUs to implement a secure Data at Rest solution.
ZIP
2.66 MB
Compiler:
ARMCC
IDE:
e2 studio
|
|
サンプルコード |
[Software=RX Driver Package|V1.41],[Toolchains=CC-RX|V3.05.00;GNURX|8.03.00.202305;IAR Compiler for RX|v.4.20.01]
ZIP
393.84 MB
アプリケーション:
IoTアプリケーション, 民生機器全般, 産業用機器
Compiler:
CC-RX, GNURX, ICCRX
Function:
Security
IDE:
e2 studio, IAR EWRX
|
|
サンプルコード |
MCUboot is a secure bootloader for 32-bit MCUs. It defines a common infrastructure for the bootloader, defines system flash layout on microcontroller systems, and provides a secure bootloader that enables easy software update.
ZIP
7.44 MB
Compiler:
GNU Arm Embedded
IDE:
e2 studio
|
|
サンプルコード |
The application example provided in this package uses the Secure Crypto Engine (SCE) module based on RA6M3 to generate a device identity unique to each device which is securely stored in the internal flash using the Security Memory Protection Unit (MPU) and the Flash Access Window (FAW) hardware features of the MCU.
ZIP
9.74 MB
Compiler:
ARMCC
IDE:
e2 studio
|
|
サンプルコード | ZIP 12.34 MB | |
サンプルコード | ZIP 6.53 MB | |
サンプルコード | ZIP 12.15 MB | |
サンプルコード |
[Toolchains=GCC Arm Embedded|10.3.1.20210824] [Software=RA FSP] [Board=EK-RA2E1]
ZIP
18.39 MB
Compiler:
GNU Arm Embedded
IDE:
e2 studio
|
|
サンプルコード |
The application example provided in this package uses the Secure Crypto Engine 9 (SCE9) module based on RA6M4 to generate a pair of ECC keys and uses a local CA to generate the device certificate based on the ECC public key.
ZIP
10.59 MB
|
|
サンプルコード | ZIP 1.93 MB | |
サンプルコード | ZIP 2.21 MB | |
サンプルコード |
This application project is built with the integrated “Azure IoT SDK for Embedded C” package which allows
small embedded (IoT) devices like Renesas RA family of MCUs RA6M3, RA6M4, and RA6M5 to
communicate with Azure services.
ZIP
9.71 MB
IDE:
e2 studio
|
|
サンプルコード |
ZIP
80.85 MB
アプリケーション:
民生機器全般, 産業用機器
Compiler:
CC-RX
Function:
Application Example, OS
IDE:
e2 studio
|
|
サンプルコード |
The application example provided in the package uses AWS IoT Core. The detailed steps in this
document show first-time AWS IoT Core users how to configure the AWS IoT Core platform to run this
application example.
ZIP
4.89 MB
IDE:
e2 studio
|
|
サンプルコード | ZIP 2.91 MB Compiler: CC-RX IDE: e2 studio | |
15 items
|
RX セキュリティ ビデオ シリーズ第6弾 – アプリケーションプログラム更新するときに、更新するアプリケーションプログラムのプレーン テキストが公開されないよう、Renesas Secure Flash Programmerを使用して 、アプリケーションプログラムを暗号化し、Secure Firmware Updateを行うプロセスを順を追って説明します。なお、本編は英語となります。
0:00:00 Opening
0:00:23 Recommended Viewing
0:00:53 Secure Factory Programming
0:02:10 Secure Firmware Update
0:06:45 For More Information
ブログ | 2023年9月12日 | ||
ブログ | 2023年5月23日 | ||
ブログ | 2023年5月19日 | ||
ブログ | 2022年10月18日 | ||
ニュース | 2022年5月19日 | ||
ブログ | 2022年5月18日 | ||
ブログ | 2021年5月20日 | ||
ブログ | 2021年4月20日 | ||
ブログ | 2021年2月13日 |