数グラムから数千キログラムの重量まで、フレキシブルなデザインですべてをカバーします。 このセンサ信号コンディショナにはプログラマブルなセンサフロントエンドが内蔵されており、設計者は様々なセンサを幅広い用途に適用することができます。 Bluetooth® Low Energy (LE)により、有線インターフェースが使用できない用途でも使用が可能です。 また、Bluetooth接続されたどんな表示器でも重量を表示することができます。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL9122A バイパス付超低IQ昇降圧レギュレータ
|
昇降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ZSSC3240 アナログ/デジタル出力付きハイエンド24ビット・センサ信号コンディショナ
|
センサシグナルコンディショナ(SSC/AFE) | ご購入 / サンプル |
DA14531MOD SmartBond TINY™ Bluetooth® Low Energyモジュール
|
Bluetooth® Low Energy | ご購入 / サンプル |