Xilinx最新のSoCファミリーの1つが「Versal Adaptive Compute Acceleration Platform (ACAP) 」です。スカラー処理エンジン、様々な用途に適応可能なハードウェア、インテリジェントエンジン(SWプログラマブル・HW適応可能)、Network-on-Chipアーキテクチャ、ソフトウエアでプログラム可能な通信インフラシステムが含まれます。この製品には、正確かつ様々な用途に適応可能な、電源・タイミングデバイスが必要となります。
このソリューションは、Xilinx社のレファレンスデザイン上で使われたタイミングデバイスと、推奨されたパワーデバイスをハイライトしています。
詳しくは、「Versal ACAP」ページをご覧ください。
主な機能:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。