画像

このアプリケーションは店舗やカフェテリアで使用される券売機です。 ユーザーはチケットを購入するためにキーを操作します。 また、スピーカーで音声案内を提供したり、温度センサでデバイス内の異常を検出したりできます。 このソリューションのファームウェアを更新する場合は、USBポートによる書き換えが可能です。
硬貨や紙幣を識別するために専用ICを使用し、それはRX651 32ビットMCUによって制御されます。
このシステムのメリット:
ターゲット・アプリケーション: