IDT社の最新の革新的オーディオ技術は、ノート・パソコンやタブレット端末のバッテリ寿命を長くする
Windows 8のランタイムD3低消費電力スタンバイ・モードの厳しい要求に適合
2012年7月31日

2012年7月31日

ミックスド・シグナル半導体のソリューションを提供するthe Analog and Digital Company™のIDT®社(Integrated Device Technology, Inc.、本社:米国カリフォルニア州サンノゼ、NASDAQ:IDTI)は本日、超低消費電力のG級ヘッドホン・アンプとDDX(TM) D級スピーカ・アンプを集積した業界初のHD(high-definition)オーディオ・コーデックを製品化したと発表しました。IDT社は、Windows 8の低消費電力ランタイムD3スタンバイ・モードの厳格な要求に適合する革新的なコーデックを設計しました。これは、次世代ノート・パソコンやタブレット端末のバッテリ寿命を長くします。

IDT 92HD95Bは、分解能24ビットの4チャネルHDオーディオ・コーデック(2つのステレオDAC、2つのステレオADC)です。G級ヘッドホン・アンプは、現在のAB級ヘッドホン・アンプに対して消費電力を最大50%削減することができます。一方、DDXスピーカ・アンプは、標準的なD級ソリューションに対して消費電力を最大70%削減することができます。これらの大幅な省電力は、HDオーディオ・バスに基づく、いかなる主流のノート・パソコンやタブレット端末の設計においても、より長いバッテリ寿命に直結します。

「今年後半に迫ったWindows 8対応のノート・パソコンやタブレット端末の製品化において、市場は、消費者の長いバッテリ寿命への期待に応える超低消費電力のHDオーディオ・コーデックを要求しています。IDT 92HD95は、G級ヘッドホン・アンプとDDX D級スピーカ・アンプを備えた業界初のHDオーディオ・コーデックで、当社の顧客が要求する高性能、低消費電力を実現できます。手頃な価格で、しかも標準パッケージを採用したことは、HDオーディオ・バスを備えたどのような次世代のノート・パソコンやタブレット端末に対しても理想的なソリューションです」とオーディオ事業部門のシニア・マーケティング・ディレクタのPatrick Griffith(パトリック・グリフィス)は述べています。

IDT 92HD95Bは、スピーカ保護用の周波数選択可能なハイパス・フィルタ、および、さまざまな動作シナリオの中でスピーカ最適化のための10バンド・パラメトリック・イコライザなどのオーディオ特性を強化するいくつかのハードウエア機能を集積化していることが特徴です。さらに、オーディオ・コーデックは、共鳴やスピーカ障害を引き起こさずに、より高い平均音量レベルを可能にするハードウェア・ベースのコンプレッサ/リミッタも備えています。

IDT 92HD95Bは、現在、特定のお客様にサンプルを出荷しています。パッケージは、面積5mm×5mmの40ピンQFNです。革新的なオーディオ製品のIDT社のポートフォリオに関する詳細は、ホームページ(ja.idt.com/go/audio )を参照してください。

 

IDT社について
the Analog and Digital Company™のIDT 社(Integrated Device Technology, Inc.)は、顧客の用途に最適化したシステム・レベルのソリューションを開発します。タイミング、シリアル・スイッチ、インタフェース、アナログやシステムに関する専門技術で市場のリーダーシップをとっています。これを利用して、通信、コンピュータ、民生用電子機器の分野で、特定の用途に完全に最適化したミックスド・シグナル半導体のソリューションを提供します。本社は、米国カリフォルニア州サンノゼ。世界中に設計、製造、販売の拠点を持っています。IDT社の株式はNASDAQ Global Select Stock Market®市場で取引されています。証券コードは「IDTI。IDTに関する詳しい情報はwww.IDT.comをご覧ください。FacebookLinkedInTwitterYouTubeでも調べられます。


##

IDTおよびIDTのロゴは、Integrated Device Technology Inc.の商標または登録商標です。製品やサービスを特定するために使われるその他のブランド名、製品名、マークは、各所有者の商標または登録商標の場合があります。
 

本プレスリリースに関するお問合せ先
日本アイ・ディー・ティー(IDT)合同会社
〒141-0021 東京都品川区上大崎2-24-9 アイ・ケイ・ビルディング1F
マーケティング コミュニケーションズ 本田 真由美
TEL: 03-5740-3145 FAX: 03-5740-3103 
E-mail: mayumi.honda@idt.com

この記事をシェアする

この記事をシェアする