IDTは、プロセッサやメモリーなどのデジタルシステムとのインタフェース、相互インタフェース、物理的世界とのインタフェースなどさまざまな半導体ソリューションを開発しています。私たちが住むこの地球には、大きな社会的・環境的課題が存在しており、その解決・対処に向けて、IDTは、業界リーダーとして重要な役割を担っています。IDTは、世界各地のサイト運営や製品開発を通じて、世界的な組織として常に改善に取り組むことをここにお約束します。
IDTの集積回路(IC)は、世界中の通信、コンピューティング、民生分野で利用されています。IDTはカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、設計、業務、営業の事業所が世界各地にあります。
持続可能性に関するIDTの取り組みについては、下記のリンクをご覧ください。 質問やコメント、フィードバックをお待ちしております。Sustainability@idt.comまでメールでお知らせください。
- 社会・環境マネジメントシステム(S&EMS)
- カリフォルニア州サプライチェーン透明法に基づく情報開示
- California Proposition 65 Warning Declaration
- 偽造防止ポリシー
- 環境ポリシー - ISO 14001
- 健康・安全ポリシー - OHSAS 18001
- 紛争鉱物ポリシー
- アクセシビリティと合理的配慮
- 倫理コードと報告のホットライン
IDTは、アメリカ電子部品産業協会(ECIA)の正式メンバーです。ECIAは、電子部品のメーカー、サプライヤ、正規販売代理店、独立系外交販売員を代表する非営利の業界団体です。本団体は、電子部品の正規販売におけるビジネス環境の拡充・改善を目指しています。