网络研讨会
物联网或工业 4.0 等自动化流程被确定为工业生产未来的关键。构建具有自动化流程的应用需要机器到机器的通信,这将意味着所有未来的设备能够通过工业以太网的标准化协议进行通信。这些协议满足了终端用户组织(如 Namur:德国测量与控制标准委员会)的要求,实现易于调试和设备更换。
使用模块的方法可以将硬件接口和工业以太网协议快速整合并可以实现将开发工作量减少到尽可能低的水平,提供以下产品核心价值:
- 低入门门槛的多协议解决方案和包括协议许可证
- 由于是标准硬件和软件接口,易于实现并方便移植
- 通过工具、软件包和认证可以实现产品的快速上市
瑞萨 R‑IN32M3 工业以太网模块解决方案可以完全满足这些要求。模块硬件配置双端口 RJ45,该端口提供顺利移植到瑞萨 ASSP 芯片的途径。借助解决方案套件和相应的软件包,瑞萨 R‑IN32M3 模块可以实现“一石三鸟”的解决方案。
演讲人:
Lars Mickan
瑞萨电子
Lars Mickan 在瑞萨的 IABD事业部业务开发部门工作。在 2017 年加入瑞萨之前,他在 Softing and Tyco 电子公司担任产品经理。从 2012 到 2017 年,他参与并领导了基于PROFINET 和 PROFIBUS的PA配置的PNO工作。Lars 拥有德累斯顿 TU(德国)电子/自动化控制硕士学位。