网络研讨会
用户体验(UX)是区别人气商品的关键点,尤其是在消费者市场中。智能手机的丰富性及其流畅的界面提高了消费者对用户体验的期望。
设计、开发和部署一个不会对利润或上市价格产生负面影响的高质量图形用户体验(UX),是一项重大挑战。
如果图形工具包能够提供类似智能手机的用户体验,并可以横跨不同的产品线(从MCU到MPU),制造商就可以推动更高的销售额并降低成本。
在本网络研讨会中,我们将讨论Qt图形工具包如何从完整的嵌入式硬件中提取出色的性能,着重在简单的微控制器上。我们将探讨低成本芯片如何在不影响用户体验的情况下替代高端板,以及这为什么这么重要。
演讲人:
Emmanuel Penzes
售前工程师
The Qt Company
作为Qt的售前工程师,Emmanuel着重于演示Qt框架功能以及Qt客户如何快速创建跨平台UI。加入Qt之前,Emmanuel设计并开发了机顶盒客户解决方案。Emmanuel是法国国立贝尔福-蒙比利亚工程技术大学的计算机科学工程师。
Amit Nainawat
售前工程师
The Qt Company
Amit是Qt的售前工程师,帮助众多行业构建基于Qt框架的下一代产品。加入Qt之前,Amit在嵌入式系统领域做了12年的解决方案架构师。Amit分别拥有印度NIT Trichy和法国ISEP的电气和电子工程学士学位和硕士学位。