瑞萨电子RapidIO 交换机受到许多硬件和软件评估工具的广泛支持。这些工具包括 瑞萨电子开发的工具,以及其他供应商专为评估基于 RapidIO 的应用而提供的商用平台。

这些评估工具使基于 瑞萨电子的 RapidIO 交换机能够更快投产并降低了相关的风险与成本。下面的链接可带您前往其他供应商的网页,您在这些网页上会找到更多产品详情和订购信息。

欲知 瑞萨电子串行 RapidIO 解决方案系列的更多信息,请访问 www.renesas.com/go/SRIO

Tool Description
RapidIO 10xN (Gen3) 评估板 RapidIO 原型设计平台采用 瑞萨电子的 10xN (Gen3) 交换机。联系 瑞萨电子申请样片。
StarBridge RapidExpress 交换机盒与桥接卡 基于 RapidIO Gen2 的网络的 StarBridge 产品,配有 RapidIO 交换机盒与 PCIe 桥接卡
STX SRDP2 串行 RapidIO 开发平台 2 (SRDP2) 是采用 瑞萨电子的 RapidIO Gen2 交换机的原型平台