已发布: 2022年3月4日
远程办公仍在持续,遇到难题不再能随时向身边比较内行的同事请教,想必很多用户目前都面临着这样的困扰。针对RX系列的开发环境使用方法视频门户网站帮您解决这一难题!
大家知道电容式触控按键和云操作都可以通过RX单片机实现,但刚开始时却可能苦于不知道从何处着手。针对这一问题,下面本编将为大家介绍一个集易查、易看、易懂三大特点于一体的视频网站。
- 想了解RX的e2 studio安装使用方法
- 购买Cloud Kit套件后应该如何配置?
- 电容式触控按键好像很难实现,想简单地了解一下
在刚刚着手开发时,您是否会因为这样的事情感到困扰呢?
访问瑞萨开发环境使用方法视频门户网站即可解决。
例如15分钟就能学会电容式触控按键开发的基本知识。
图像
Q. 想了解RX的e2 Studio安装使用方法
A. 从e2 studio安装到调试均有视频讲解。
图像
Q. 购买Cloud Kit套件后应该如何配置?
A. 使用Renesas RX65N Cloud Kit与AWS Cloud连接的三个步骤均有讲解视频。还准备有为Azure RTOS×RX65N Cloud Kit进行云连接的视频。
图像
Q. 电容式触控按键好像很难实现,想简单地了解一下
A. 我们准备了三步(驱动程序的设置、电容式触控按键灵敏度调节、监控)学会电容式触控按键配置的视频。
按解决方案对视频进行分类,易于查找,按功能进行简单概括,使视频易于观看,视频简介也易于理解。
RX Family Software & Tool Course
除此之此,网站还囊括了工具基础课程(从e2 studio的安装到调试)、图形用户界面、电机、Bluetooth Low Energy、安全性、语音识别等各种解决方案的视频。后续将继续完善,敬请期待!