图像
Tobias Schuetze
Tobias Schuetze
业务发展经理
已发布: 2021年11月15日

RX微控制器已在市场上超过 10 年了。只有与许多与瑞萨甚至其前身有着悠久历史和关系的满意客户一起才能实现这一目标。有些客户在开发特色新产品方面起到了相当突出的作用。当涉及到特定应用设备(例如用于电机控制的微控制器)时,这是最有趣的。处理能力、模拟功能、软件和算法支持、稳健性和许多其他特性必须微调到精确的平衡,以满足所需的性能和价格比。

在瑞萨,我们始终特别关注和客户的长期合作关系。我们所有的团队成员都是建立这些信任关系基础的重要组成部分。这不仅是对我们产品质量的信任,也是对担当人员的信任。当然,最重要的是销售和应用工程人员每天为我们的客户提供支持。那么关键就是要让客户和我们分享,而我们必须认真聆听。在根据客户的真实需求定义新产品时,这一点最为重要。从产品营销部门到最终我们的开发团队,有责任在技术细节和功能设置上做出正确的决策,以实现客户满意。经过数年和数次满足客户需求的成功产品的迭代,瑞萨确实成功地建立了非常深厚和情感化的客户关系。

其中一个非常紧密和信任的关系促使我们根据特定客户的要求开发了新的电机控制专用 RX 微控制器,目标是创建低成本且高度集成的解决方案,以驱动性能有限的低端电机。

然而,为了有效地驱动永磁同步电机 (PMSM) 或无刷直流电机 (BLDC),磁场定向控制(也称为矢量控制)是强制性的。为了在使用性能较低的微控制器时实现令人满意的控制循环周期,需要实施一些智能措施。这些与模拟信号链有关,也与内存和核心性能有关:

带有三通道专用采样和保持单元的模数转换器单元以及集成的可编程增益放大器(PGA),能够同时对三个电机相电流进行采样。

在计算矢量控制算法时,RXv1 内核以 32MHz 运行,通过集成浮点单元得到提升。通过 1% 高精度的 32MHz 内部高速振荡器计时的内部闪存,也意味着访问存储器不需要任何等待周期。这种 RX 典型的性能体系架构带来了一流的基准测试值。此处描述的产品是来自我们 RX 微控制器系列的 RX13T,它的 CoreMark 得分为 3.37CoreMark/MHz。由于其 5V 电源电压能力,它也有很出色的抗噪能力。

瑞萨电子的RX13T实际上取得的成就不仅仅是开发高度集成且具有成本效益的电机控制设备。通过遵循以客户为中心的态度,我们能够将客户关系提升到另一个层次。在双方的同意和赞赏下,经过多轮建设性讨论和公平谈判,我们取得了双赢的局面。通过参与特定需求驱动的微控制器开发,为特定客户赢得胜利。这些要求也得到了增强,以适应主要的市场需求,最终丰富了瑞萨电子的 RX 产品组合。

RX MCU 长达10 年历史的成功只有通过我们尊贵的客户才有可能实现。

我们只想说谢谢您成为这个激动人心的旅程中最重要的一部分!

注:不幸的是,由于我们客户的业务性质和竞争的敏感性,我们无法在此处公开客户的姓名。毫无疑问,这个博客是献给您的,以表彰我们在过去 10 年中共同取得的成功,您知道我们指的是谁。

有关瑞萨 RX MCU 的更多信息,请在此处访问瑞萨 RX 的产品页面

如需了解有关用于单电机控制的 RX13T MCU 的更多信息,请单击此处。