已发布: 2021年4月20日

瑞萨电子中国将携多款面向人工智能、工业及智慧出行的解决方案亮相2021慕尼黑上海电子展“e星球创新应用科技园”。展会将于2021年4月14日至16日在上海新国际博览中心盛大召开,创新应用科技园位于中心内(智慧出行展位号:N3.3306-5,智慧工厂展位号:N2.2600-7)。欢迎来瑞萨电子展台看看!

我们的技术专家将在现场向您展示系统解决方案,呈现瑞萨电子如何通过创新引领未来。当您将我们的产品嵌入次世代IoT、AI和智慧出行应用时,您将领略到业界领先企业对瑞萨电子差异化产品的青睐。

物联网及人工智能
•    移动物体追踪
该方案采用具有DRP(动态可配置处理器)技术的瑞萨RZ/A2M微处理器(MPU)以及仅一台摄像机进行图像采集,控制和视觉处理。控制信号驱动机械臂的运动,以实现物体的识别、追踪和精确抓取。
与其他机器视觉和图像识别解决方案相比,具有DRP和e-AI(嵌入式人工智能)的RZ/A2M具有更高的速度和更好的电源效率。从图像获取到AI推理仅需2.5毫秒(400MHz)即可完成,功耗低至0.6W(仅A2M)、2.3W(带A2M控制板)。e-AI技术可以将AI模型移植到微控制器(MPU)中,无需通过云端,即可在终端完成AI推论,极大提升了推论效率和稳定性。

图像
robotic-arm
图像
rz-a2m

 •    多协议工业以太网
多协议工业以太网方案展示了一套工业网络系统。包含基于RZ/N1的一个主站设备和两个网关,以及分别基于TPS-1、R-IN32、RZ/N1和RX72M的从站设备。主站设备和两个网关通过Ethernet/IP连接。两个网关和各个从站设备通过PROFINET或EtherCAT连接。网关可以作Ethernet/IP和PROFINET,或者Ethernet/IP和EtherCAT的协议转换。RZ/N1能通过单个处理器芯片实现多种工业以太网系统。该方案主要应用于主站设备,如PLC、传感集线器及网关;以及从站设备,如通信模块、远程I/O及电机控制。

图像
solution-case
图像
ethercat-ip

 

智慧出行
•    R-Car感知快速入门软件

R-Car感知快速入门软件是高级辅助驾驶系统的一套特制的参考软件开发套件,简化R-Car V3H芯片中先进的硬件加速引擎的使用,减少客户的开发时间,使产品更快的进入市场。

•    智能驾驶座舱
智能驾驶座舱解决方案集成了全液晶虚拟仪表、娱乐与空调设置、前视与多媒体播放以及ADAS图像识别等功能。该方案采用单芯片R-Car H3 SoC和多路输出的车规级VersaClock™时钟IC 5P49V60,可同时驱动三个屏幕显示。


期待与您在2021慕尼黑上海电子展相遇!