已发布: 2021年1月29日
随着物联网应用在我们工作生活中的普及,催生了适用于智能联网终端设备的超低功耗、终身免充电维护、小型化电源解决方案的市场需求。
典型的物联网终端应用一般有待机状态和工作状态,大部分待机时间只需要极低的电流供电,但联网进行数据上传下载时则需要相对较高的工作电流。如果电源一直用工作电流供电,终端产品的供电电池则需要更换维护;但待机电流又无法支持终端产品跟云端连接,进行数据传输。瑞萨提供用于物联网终端设备基于其高性能电源芯片ISL9122的超低待机功耗电池电源解决方案,有效解决这一挑战。ISL9122可提供低于1.3μA的超低静态电流、低至135nA的旁路工作电流,低于8nA的关机电流,在3.6V/150mA负载峰值效率超过97%,超过84%的3.6V/10uA轻载效率。此外,快速唤醒和1us的达到全速负载的响应能力也有效支撑了低功耗系统。
图像
此外,1.8mm*1.0mm的芯片级小封装和脉宽调制和频率调制无缝切换以及超声模式抑制了音频噪声,适用于穿戴设备、便携设备等小型化物联网终端。DFN和WLCSP等不同封装,不同初始化电压,并可以通过I2C设置其他可选电压,额定输出500mA负载能力,可以满足绝大多数物联网设备的连网需求,尤其是NB IoT模块的供电管理系统。瑞萨在该领域拥有领先技术,备受客户青睐,已广泛应用于国内知名智能水气表计, 国际知名厂商TWS无线耳机等穿戴设备等应用中。