图像
Masaki Hama
Masaki Hama
Senior Staff Engineer
已发布: 2021年9月2日

近年来,无线解决方案趋向于包含更多附加值和简化开发。它不仅要引人注目,还要使客户的开发更容易。
真正的挑战是对实际设备的评估。对于无线的评估,实际运行环境是一个关键因素,需要对解决方案进行现场测量和实时分析。
因此,瑞萨电子与 Silex 合作开发了一种解决方案,提供经过认证的“SX-23BT-EVK”无线模块,可以对瑞萨电子的 RX23W BT5.0 MCU进行设备级开发,也可以在实际的无线评估板上进行开发的。该解决方案使用瑞萨集成开发环境“e2studio”,在单一环境中实现代码开发直至无线评估。
要使用“RX23W”,请准备以下内容:

  • 无线评估板“SX-23BT-EVK”
  • E2-Lite仿真器
  • 瑞萨集成开发环境“e2studio”(可从网页免费下载。) 
图像
e2studio_en

这使得每次评估变得容易。
【无线评测】

通过以下 3 个步骤,可以在相同的开发环境中完成实际的无线评估。

  1. 为示例代码构建项目环境。
  2. 请参阅silex 提供的快速启动指南。
  3. 集成无线单元,构建能够无线传输的环境。

 

【总功耗评价】


由于大多数引脚位于无线评估板的外侧,因此您可以连接首选组件并评估无线功率和总功耗。

因此,通过在开发环境中添加可轻松构建以评估无线功率和总功耗的电路板,客户可以轻松地在他们自己的操作环境中进行评估。
该解决方案真正展示了我们合作伙伴在提供“可靠的无线”解决方案以及瑞萨电子开发环境能力方面的实力。

有关 RX23W 的更多信息 >>
更多关于集成开发环境e2 studio的信息>>
有关silex评估板的更多信息>>
有关演示套件的更多信息 >>

本次推出的解决方案使用瑞萨集成开发环境(IDE)在实际运行环境中实现无线评估和总功耗。即使在开发的早期阶段,也可以轻松获取无线评估的结果。