图像
Tatsutoshi Shinjo
IoT Product Marketing
已发布: 2021年5月20日

大家好,
这次, 我想向那些希望在其产品中内置安全性但又感到非常困难的人介绍该安全性解决方案。
物联网市场正在迅速扩展,提供了更多创新产品和新服务,这些新产品和服务都利用了连接到互联网的便利性。另一方面,物联网设备或边缘设备将受到网络攻击,因此引入安全机制至关重要。

但是, 为了使这些边缘设备真正安全,有必要涵盖各种设备并建立一种有效的机制,从设计到发布软件, 以及在市场上维护整个生命周期。这需要高度的专业知识。因此,不可能解决每个供应商内部现有角色的问题。为了解决这些挑战, 我将介绍 Edge Trust, 这是针对边缘设备的全面安全服务。

Edge Trust 是由 Ubiquitous AI Corporation 和 Toppan Printing 共同开发的一项安全服务,该服务支持具有 Trusted Secure IP (TSIP)的 RX MCU,该服务已获得 NIST FIPS 140-2 安全标准下的CMVP 3 级认证。

图像
Edge Trust Solution for Realizing Secure IoT Service

 

Edge Trust 使用 RX MCU 的 TSIP 功能, 例如密钥/证书管理,安全启动和软件安全更新,并通过证书,密钥,数据加密和 FOTA(空中固件)构建信任根,从而使边缘设备可以作为授权人连接到网络并接受IoT 服务。

在设计阶段实施 Edge Trust, 可确保整个设备生命周期管理 (DLCM)的稳健安全性,例如制造,运输,更新现场和关闭设备。通过使边缘开发人员在设备生命周期的每个阶段中脱离单个安全支持结构,可以实现总资源和成本的优化。

Edge Trust全面解决了整个设备生命周期中市场上边缘设备安全性的巨大挑战。通过将具有安全功能的RX 系列 MCU 和 Edge Trust 相结合,客户现在可以放心地长时间可靠地制造和运输其产品。

有关更多信息, 请访问此处
有关 Ubiquitous AI Corporation 对 Edge Trust 的介绍,请访问此处