针对最新的欧洲 NCAP 和 C-NCAP 要求,瑞萨电子和 LUPA 已开发了一个名为 EagleCAM的一体化可扩展的相机平台。 通过RADAR融合,该解决方案可以扩展到诸如环绕视觉,驾驶员监控,增强现实视频和驾驶支持功能之类的应用。

系统优势:

  • 用于前置摄像头应用程序( ASIL B) 的 NCAP*1 整体端到端解决方案。
  • 可以从合作伙伴购买多种感知软件,从而大大降低研发TAT和工作量
  • R-Car V3H: 具有用于对象检测的深度学习引擎,分类算法,经典的AUTOSAR * 2支持的最高TOPS / Watt性能。 R-Car V3M的可扩展性
  • 高度集成的电源管理IC确保符合ISO 26262的电源要求,并针对V3H SoC进行了优化,以降低物料清单(BOM)成本,同时提供行业领先的效率。

*1 NCAP(新车评估计划)
*2 AUTOSAR(汽车开放系统架构)

图像
ADAS Front Camera Solution

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
带 SoC 的板卡和套件      
EagleCAM 来自 LUPA 的 EagleCAM 智能摄像头平台 数据手册 联系销售
       
片上系统(SoC)      
R-Car V3H 专为具有深度学习功能的智能摄像头而设计的片上系统 (SoC) 用户手册 联系销售
R-Car V3M 专为具有 ASIL 和深度学习功能的高性价比智能摄像头应用而设计的片上系统(SoC) 用户手册 联系销售
       
时钟发生器      
5P49V60 车用 VersaClock® 6E 可编程时钟发生器 数据手册 购买/样品
5P35023 可编程 VersaClock® 时钟发生器 数据手册 购买/样品
       
电源管理 IC (PMIC)      
RAA271000 R-Car V3H PMIC 系统 (LV) 数据手册 联系销售
       
预调节器      
RAA271050 R-Car V3H PMIC 预调节器 (HV) 数据手册 联系销售