概览

该太阳能系统包含了一块光伏 (PV) 太阳能板,一个电动马达控制器和一个交流电机。 该电动马达控制器综合了逆变器、最大功率点跟踪 (MPPT),变频驱动器 (VFD),以及一个通讯模块。 它利用太阳能电池板产生的电力驱动,由电子控制卡(配有 MPPT 算法和逆变驱动器)驱动交流感应马达或永磁同步电机(PMSM)。

系统优势:

  • 借助 MPPT 功能,该解决方案能够根据日照水平调节输出频率,从而实现最大实时功率。 采用建议的动态 VIMPPT 控制方法,可以快速反应且稳定运行(比传统方法更好),避免当太阳能板上的阳光强度快速变化时造成水锤损坏。
  • 太阳能泵控制器能够利用来自日照的能量,因此无需使用电池或启动器,使其极具成本效益。
  • 太阳能泵控制器的温室气体排放量为零。
  • 与柴油泵相比,运行费用更低。

目标应用:

  • 农业潜水泵
  • 家用地表水泵
图像
Solar Irrigation Pump Controller