概览

简介

此现场区域网络 (Wi-SUN FAN) 解决方案中的无线智能公共网络也通常被称为高级计量基础设施 (AMI) 的无限通信标准。 其在在智慧城市和智能电网等应用中的使用正逐渐受到关注。 目前,Wi-SUN FAN 主要通过构建起大规模Mesh网络,用于远程访问传感、照明和建筑自动化等基础设施。

Mesh网络的独特属性是其节点间的路由功能。 多跳的自配置能够动态的分布负荷,尤其是在多个节点发生故障时。 即使已经部署了数百个节点,增加节点也还是变得更加容易,这使得 Wi-SUN FAN 已成为智慧城市和智能电网的最佳解决方案。

瑞萨电子针对 Wi-SUN 路由器应用的参考设计可以从简单的低成本节点部署扩展到高性能传感和自动化解决方案。 其参考设计包括了用于 Wi-SUN FAN 的协议栈,以方便实施和认证。

系统优势:

  • 利用了 Wi-SUN FAN 协议栈的两个解决方案均免费。
    • 基于 RL78/G1H 的低成本收发器 (16 位 MCU)
    • 低成本 RL78/G1H 收发器 + 用于更高性能的应用的RX651 (32 位 MCU)
  • 在高性能参考设计中,包括了瑞萨电子的高功率 RF 放大器RF 开关DC/DC转换器功率调节器RF 收发器和MCU。
  • 面世时间加快近 1 年。
  • 历经考验的 Wi-SUN FAN 协议栈更加便于认证。
  • RF 子系统可更换为大功率组件,以提高范围和性能。
图像

产品对比

应用

应用

  • 智能城市
  • 智能电网