概览

高压 (HV) 降压广泛应用于智能家居物联网设备、家用电器、工业用电辅助电源和电表。 它们设计简单、成本低廉,并且只需要很少的布板空间。 许多电子产品借助 Bluetooth®低功耗(BLE),通过 PC、智能手机以及专用的 BLE 网关来交换数据。 BLE 已经成为物联网应用中最流行的标准之一。 瑞萨电子通过结合我们的 HV 降压和 RX23W 32 位微控制器 (MCU) 创建了一个智能开关应用。 本参考设计为智能电器的墙壁开关提供了一种简单有效的设计。

系统优势:

  • Renesas high voltage (HV) buck key advantages:
  • 零备用功率,从轻载到满载的高效率
  • 通过抖动和改进门驱动提高 EMI
  • 避免在可听范围内操作,从而实现无噪音操作
  • 带 BLE 的瑞萨电子 RX23W 32 位 MCU
  • 可实现在 Tx 和 Rx 中以及睡眠模式下的低功耗
  • 支持电容式触摸

目标应用:

  • 楼宇自动化
  • 家庭自动化
图像
AC/DC Non-Isolated Capacitive Touch Wall Switch