R-Car V3H为尖端计算机视觉提供卓越TOPS/Watt性能,并提供向NCAP 2025的迁移路径

2021年2月9日

2021 年 2 月 9 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出最新升级版R-Car V3H片上系统(SoC),为智能摄像头应用带来显著提升的深度学习性能,包括驾驶员/乘客监控系统(DMS/OMS)、车载前置摄像头、环视系统以及最高可达Level 2+级适用于大部分车辆的自动泊车功能。升级后的SoC集成了实时域上的传感器融合、高达ASIL C级指标和针对智能计算机视觉进行优化的体系结构。它以极具竞争力的系统成本为OEM和一级供应商提供高性能、低功耗解决方案,并支持最新的NCAP 2020要求及向NCAP 2025 3星级技术路线图的迁移。

基于2018年2月发布的SoC,融合了用于卷积神经网络(CNN)的集成IP等最新识别技术,升级后的R-Car V3H在CNN处理方面的性能是早期版本的4倍,并在保持低功耗水平的同时,实现包括所有计算机视觉IP在内高达7.2 TOPS的整体处理性能。

高度集成的SoC在实时域上支持高达ASIL C级的安全指标,从而减少使用外部安全微控制器(MCU)来管理传感器融合和最终决策执行的需求。R-Car V3H拥有丰富且经验证的IP,可支持感知堆栈、与雷达和/或激光雷达传感器融合及可支持高达8路百万像素摄像头的ISP,使OEM和一级供应商能够以更低的物料成本实现更快的上市速度。

瑞萨电子汽车数字产品营销事业部副总裁吉田直树表示:“随着汽车制造商不断探索实现智能摄像头应用的新方法,驾驶员监控、泊车辅助、驾驶员识别和乘客感应等智能系统应用日益普及,促进了对深度学习功能的更高需求。升级后的SoC使R-Car V3H用户可灵活、简便且经济高效地获得更高计算机视觉性能,并打造下一代前置摄像头系统的计算机视觉。瑞萨针对ADAS和高度自动驾驶应用的开放式、可扩展SoC平台不断发展壮大,我们很荣幸可以依托该平台持续为客户带来前沿创新。”

R-Car V3H SoC的关键特性

  • 提供高达7.2 TOPS的运算性能,包括用于CNN的3.7 TOPS,并具有优化的性能与功耗平衡
  • 支持ASIL D级开发流程以实现完整的SoC系统功能
  • 支持ASIL B级(传感器层、应用处理器)和ASIL C级(实时域)安全指标的度量目标
  • 与已量产的R-Car V3H SoC软硬件完全兼容
  • 集成全套汽车外围设备,包括CAN、以太网AVB和FlexRay
  • 具有用于高级感测与识别的全套视频处理及图像识别IP,包括CNN-IP、计算机视觉引擎、图像失真校正IP、立体视觉、分类器和稠密光流IP

升级版R-Car V3H作为瑞萨不断扩展的SoC产品阵容中的一员,加入到开放、灵活的Renesas autonomy platform中,该平台为OEM和一级供应商提供了从入门级NCAP应用到高度自动驾驶系统的完整可扩展性。客户还可将R-Car V3H SoC与瑞萨高性能低功耗RH850 MCU、集成式电源管理IC和功率晶体管器件相结合,为日益复杂的功能安全系统提供所需的关键组件。

供货信息

升级版R-Car V3H计划于2022年一季度量产。更多信息,请访问:http://www.renesas.com/r-car-V3H

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟功率器件和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。

分享此文章

分享此文章