创新器件在简化整体设计的同时,实现基于机箱和机架系统的控制总线扩展
2022 年 5 月 31 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,率先推出面向下一代服务器主板和其它基础设施设备的I3C智能开关器件RG3MxxB12系列——全新芯片极大提升了可扩展性和可靠性,同时降低高性能系统设计的复杂性,使具有多个发起设备控制器(例如CPU和基板管理控制器/BMC)的I3C控制平面网络能够通过提高信号完整性和减少电容负载,来支持全速运行大型物理网络中的目标。新产品还通过为混合I2C/SMBus和I3C网络提供IO电平转换和协议转换来支持异构设计。
MIPI I3C®总线作为一种可扩展控制总线接口,用于连接外设和处理器或其它管理控制器。具备高性能、更强的可靠性、极低的功耗和低电磁干扰(EMI)等优势。这些特性也使新的系统功能成为可能,如实现高级遥测、故障恢复、边带安全、组件认证和更快的启动时间。
当前的系统设计通常采用传统的I2C协议和简单的场效应晶体管(FET)开关来连接主板上的发起设备及目标器件。这种方式无法扩展至I3C速度,也就从根本上将系统管理限制在最基本的功能上。瑞萨全新I3C智能开关产品家族允许以最大速度将两个发起设备(上行)端口扩展到四个、八个或更多的目标端口,同时具有完整的协议感知与合规性。新款瑞萨产品家族还提供I3C和I2C设备间的无缝转换,允许在控制平面网络上实现旧设备的即插即用兼容性。此款I3C智能交换机是瑞萨和英特尔团队密切合作的结晶。从概念构思、规范定义,和其它流片前的各环节开始,一直持续到流片后的软件开发、组件及系统级验证等工作。
瑞萨电子数据中心事业部副总裁Rami Sethi表示:“瑞萨作为针对DDR5 DIMM市场I3C集线器和扩展器技术的先驱,一直坚信这项技术具备遍及整个平台的巨大潜力。我们很荣幸能与英特尔携手,通过全新的I3C智能开关产品家族来实现这一愿景。这些器件将让我们的用户和合作伙伴能够为机架内的每个子系统带来先进的平台管理功能。”
英特尔副总裁兼平台硬件工程部总经理Vik Tymchenko表示:“我们很高兴瑞萨和英特尔展开了强有力的合作,共同为MIPI I3C基础应用不断扩大的用例定义基本电路解决方案。类似I3C智能开关产品家族这样的全新产品,有助于消除数据中心硬件中MIPI I3C接口所面对的基本限制。借助I3C开关,我们可以增加I3C网络所支持的电容与设备。”
瑞萨作为高性能计算外设的全球领先者,其全新I3C智能开关产品家族将成为对瑞萨DDR5 I3C扩展器、寄存时钟驱动器(RCD)、电源管理IC(PMIC)、串行检测(SPD)中心、温度传感器和数据缓冲器等解决方案的有力补充。
供货信息
瑞萨I3C智能开关器件目前推出两种版本。其中一款具有两个上行端口和四个下行端口,另一款具备两个上行端口和八个下行端口。新器件现已向部分用户提供样品,并预计将在2023年一季度广泛供货。更多信息,请访问:www.renesas.com/i3c。
关于瑞萨电子
瑞萨电子(TSE: 6723) ,科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
(备注) I3C是MIPI联盟的注册商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。