全新应用功能包和评估套件助力开发者快速启动IP评估

2020年12月11日

2020 年 12 月 10 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出IP Utilities——旨在采用瑞萨知识产权(IP)简化芯片开发的全新系列解决方案。全新IP Utilities包括应用功能包和评估套件,以持续扩展瑞萨电子不断增长的前沿IP授权。

随着基于开源架构(如RISC-V)CPU的出现,综合平衡成本、时间和设计风险,采用授权IP进行芯片开发越发具有魅力。由于需要验证包含外设功能和特定应用功能等的多种IP组合,开发自有芯片的步骤不断增加,所需时间也越来越长。充分融合了瑞萨丰富制造经验及高可靠性的全新IP Utilities解决方案,可助力用户大幅缩减其自有芯片的开发周期,并缩短产品上市时间。

瑞萨电子核心IP开发事业部副总裁松本哲也表示:“自2018年瑞萨电子首次进入IP授权市场以来,我们的IP授权种类已扩展到80多种。在大多数IP供应商只提供单个IP核的情况下,我们为开发者带来丰富的IP解决方案,包括经过验证的CPU和外围IP。全新IP Utilities充分利用了瑞萨在半导体设计领域的丰富经验,创造出全新IP市场,并为进一步拓展业务创造了机会。”

全新IP Utilities产品包括

  • 应用功能包,可在较短开发周期(TAT)内开发自有微控制器(MCU)
    作为MCU开发的一部分,开发人员可利用应用功能包实现特定功能。例如,针对在通用MCU产品中难以支持的多轴电机控制功能,提供12轴电机控制应用包来协助MCU开发者实现该功能。基本功能包括CPU、外设IP和电机控制IP,以实现12轴步进电机控制。开发人员可以根据需要自定义系统,例如更改轴数、切换到无刷直流电机控制或不同的CPU。
  • 前期用户套件可对AI加速器内核进行早期评估
    瑞萨前期用户套件使开发人员可以对存算一体化(PIM)AI加速器IP(注1)进行早期评估,该IP可实现8.8TOPS/W的卓越能效。此外,还提供软件开发支持,开发人员可使用Raspberry Pi控制板通过最多三块板卡的堆叠来配置组合PIM功能,从而扩展推理处理能力。
  • IP核配置简化工具
    开发人员可利用新的配置工具来学习具有高级功能的复杂IP核规格,并优化其在用户应用中的性能。其中首个配置工具用于PCI Express控制器内核,使用户能够轻松执行涉及多种参数的仿真,如传输速度、通道数和总线位宽,并从超过50万种配置组合中轻松选择最佳配置以实现目标性能。
  • 用以研究产品规格的TCAM前端库
    瑞萨为三态内容寻址存储器(TCAM)IP提供了集先进功能和高能效于一体的前端库。除常规网络数据包处理领域,开发人员还可通过包括7nm工艺等先进技术的用户自定义配置,利用TCAM前端库研究新的解决方案。
  • 针对芯片的EMC设计咨询
    基于瑞萨在其芯片开发中积累的丰富EMC设计经验,IP Utilities包含了EMC设计咨询。通过在系统开发的早期考虑EMC设计问题,例如引脚分配、电路板设计和元件布局等,可减轻开发人员在产品生产后解决噪声问题的工作负担,并减少设计修改的迭代次数。

瑞萨计划通过未来更丰富的产品来扩展其IP Utilities产品阵容,例如用于实时评估Ethernet TSN性能的评估环境,以及安装有包含CPU内核的FPGA的评估板等。

更多信息,请访问:https://www.renesas.com/products/ip-products.html

(注1):PIM IP计划于2021年发布。

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟功率器件和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。

分享此文章

分享此文章