利用全面的参考解决方案,用户可以低成本启动其位置感测系统开发
2022 年 9 月 15 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,推出面向汽车和工业电机领域创新电感式位置传感器的全新Resolver 4.0参考设计目录。借助该目录,工程师们现可拥有80款基于IPS2电机换向传感器的即时设计资源,每款参考设计都针对独特的电机轴或极对配置。这些参考方案配有完整的设计文件、测试报告、工具和指南,帮助工程人员缩短设计学习时间,加速设计到生产的流程。
Resolver 4.0目录提供可在汽车系统、机器人、伺服电机、家庭自动化和医疗等广泛应用中实施的交钥匙解决方案。参考设计包括完整的原理图、PCB设计和Gerber文件,使工程师能够即刻开始构建可运行的传感解决方案。瑞萨还为这些参考设计搭配了软件堆栈、完整的工具支持、测试报告、材料清单等文件。特别是,瑞萨的电感线圈优化工具(ICOT)能够根据气隙变化的实验和性能模拟来设计优化的传感元件,包括Resolver 4.0目录中的精度与误差分析。此外,用户可以访问瑞萨网站观看IPS网络研讨会,了解理想设计实践。
瑞萨电子汽车模拟/传感器事业部产品营销高级总监Jan Leuckfeld表示:“采用电感式位置传感器的设计人员所面对的最大挑战之一是各种变量,如尺寸、传感元件的设计、轴的排列和极对数量。我们在Resolver 4.0目录中的PCB设计为每款解决方案提供了关键元素,并经过全面优化和测试,以满足这些电机控制系统的不同需求。开发人员现在可以从目录中的80多个交钥匙设计中,为他们的应用选择一款定制的工作方案。”
IPS2200和IPS2550传感器
得益于瑞萨专有的电感式位置传感器技术,这些IPS传感器的重量大大低于传统基于磁铁的方案,并支持高转速——IPS2550高达600 krpm,IPS2200高达250 krpm(均为电气)——以支持乘用车的高速电机换向或工业设备的电机控制。此外,IPS传感器完全不受杂散场影响,对噪音和振动敏感度较低,具有卓越的效率和精度,而且相比磁铁方案更可靠。关于IPS传感器的更多信息,请访问瑞萨IPS2550及IPS2200。
供货信息
瑞萨电子免费提供Resolver 4.0目录及相关设计资源,现可通过瑞萨网站下载:IPS2550 - Inductive Position Sensor for High-Speed Motor Commutation (Automotive) and IPS2200 - Inductive Position Sensor for High-Speed Motor Commutation (Industrial)。两款产品均已全面投产。
关于瑞萨电子
瑞萨电子(TSE: 6723) ,科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。