DRP-AI同时具备AI推理和图像处理功能,无需外部ISP,实现更具成本效益的视觉AI

2021年5月20日

2021 年 5 月 19 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出支持入门级AI应用设计的全新RZ/V2L MPU,扩展其RZ/V系列微处理器(MPU)阵容。作为RZ/V系列的一员,全新MPU集成瑞萨独有的人工智能(AI)加速器——DRP-AI(动态可配置处理器),使嵌入式AI系统更加简单、节能。全新RZ/V2L沿袭了多项从RZ/V系列第一款产品RZ/V2M所具备的功能特点,如兼备高精度AI推理能力与出色能效,以及专为入门级MPU定制的优化功能,如DRP-AI工作频率和内存接口等。

DRP-AI可提供实时AI推理和图像处理功能,具备支持摄像头所必需的色彩校正和降噪等功能。帮助客户实现基于AI的视觉应用,如POS终端、扫地机器人等,而无需配置外部图像信号处理器(ISP)。此外,RZ/V2L出色的电源效率可消除对散热处理(如添加散热器、冷却风扇等)的需要。如今,不仅监控摄像机和工业设备,包括家用电器和消费电子产品在内的广泛应用中均可经济高效地实现AI。

RZ/V2L与现有通用MPU RZ/G2L封装及引脚兼容,这使得RZ/G2L用户可轻松升级至RZ/V2L,以获得更多的AI功能,而无需修改系统配置,可降低移植成本。

嵌入式视觉峰会主席兼边缘AI和视觉联盟创始人Jeff Bier表示:“将AI集成到嵌入式设备中已成为当今电子行业最重要的趋势之一,尤其是用于处理传感器数据(如图像)的AI技术。RZ/V2L这样的创新处理器,对于将感知型AI集成到成本及功率受限的广泛物联网设备中至关重要。”

瑞萨电子高级副总裁、物联网及基础设施事业本部SoC事业部部长新田启人表示:“全新入门级AI加速器产品将帮助客户从各种MPU产品中灵活地选择最适合的产品。这些经过AI优化的解决方案有助于将嵌入式AI应用扩展至家电和消费电子产品等更广泛的场景中,以帮助客户以较低的系统成本实现AI功能。”

作为RZ/V2L开发环境的一部分,瑞萨提供免费的DRP-AI翻译工具,可自动将AI模型转换为可执行格式,其输入格式为符合行业标准的开放式神经网络交换(ONNX)。开发人员可在使用惯用工具的同时利用DRP-AI,使用RZ/V2L评估基于经验证数据的AI模型。

RZ/V2L MPU的关键特性

  • 64位Arm® Cortex®-A55(1.2GHz,双核或单核)内核和Cortex-M33内核
  • DRP-AI(1TOPS/W级)AI加速器,能够以每秒28帧(fps)的速度运行Tiny YOLOv2
  • DRP库提供机器视觉所需的简单ISP功能(最高可支持全高清)
  • 16位、单通道DDR内存接口
  • 3D图形功能(Arm MaliTM-G31 GPU)
  • 视频编解码器(H.264)
  • 用于摄像头输入的CMOS传感器接口(MIPI-CSI和并行)
  • 显示界面(MIPI-DSI和并口)
  • 具备数据错误检查与纠正(ECC)保护功能的存储器
  • 提供基于CIP-Linux内核的工业级Linux,经验证的Linux软件包(VLP)
  • 提供15mm x 15mm或21mm x 21mm BGA封装,与RZ/G2L引脚兼容

瑞萨提供系列综合解决方案“成功产品组合”,包含了可相互兼容、无缝协作的产品,助力客户降低设计风险,协助其快速开发。“智能移动AR架构(SMARC)模组系统(SoM)解决方案”中包含RZ/V2L评估板,可快速验证不同应用。“SMARC解决方案”也可用于现有RZ/G2 MPU。这些参考设计提供优化的框图和电路板布局,包括电源电路和时序树。此外,针对RZ/V2L优化的电源管理IC(PMIC)正在开发中,结合RZ/V2L和全新PMIC的解决方案预计将于2021年下半年推出。“成功产品组合”作为经过工程验证的系统架构解决方案,充分融合瑞萨在模拟、电源和嵌入式计算方面的专业知识,助力客户加快产品上市。

供货信息

RZ/V2L样片即日起发售,并计划于2021年12月开始量产。了解有关RZ/V2L MPU的更多信息,请访问:https://www.renesas.com/rzv2l。SMARC SoM解决方案现已上市。

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注) Arm、Arm Cortex和Arm Mali是Arm Limited在欧盟和其它国家/地区的注册商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。

分享此文章