2012年2月29日 日本东京讯 — 全球领先的高级半导体和解决方案的供应商瑞萨电子株式会社 (TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)宣布推出面向汽车电子应用的全新RH850系列32位微控制器(MCU)。RH850采用40纳米 (nm)MONOS(金属氧化氮氧化硅)嵌入式闪存技术,使瑞萨电子成为首个在汽车电子应用领域提供此项先进技术的半导体厂商。RH850系列MCU采用 全新的RH850 32位内核,以全球领先的32位内核展现卓越的运算能力,完美呈现了超低功耗工艺技术的优势。
RH850系列是NEC电子和瑞萨科技在2010年4月合并后开发出的最新产品系列,新系列产品延续了两家公司在汽车电子产品领域的杰出成就、产品可靠性和专业经验。
瑞萨电子RH850满足了汽车行业中各个部分不断变化的主要市场 趋势,其中包括从ASILA到ASILD等级的功能性安全要求、集成了信息安全功能以及为实现绿色环保(如减少二氧化碳排放量)而设计的超低功耗。 RH850系列能够以单核提供64MHz到320MHz的性能等级,并且多核系统将取得更高的整体性能。其嵌入式闪存的存储范围从256KB到8MB,更 包含了模拟EEPROM功能的附加模块,并可提供12.5万次的擦写操作,数据存储至少达到20年。
新产品系列将包含面向多种用途量身设计的产品阵容,并全面配备了 RH850的32位内核架构。该系列也将扩展单核心、双性能内核、双锁步内核以及多核架构,几乎可满足各种汽车市场对32位MCU的所有性能和安全性需 求。瑞萨电子的系列概念结合可扩充的功能IP模块、内存与引脚数,使客户能在不需要变更应用程序软件的情况下,自由扩充或缩减,进而选择最符合其需求的产 品。
为了保证客户软件的兼容性,所有的产品系列都采用相同的平台开发理念,在整个RH850一代产品中重复应用相同的IP。
集成型开发环境(IDE)将能够支持RH850全系列产品,使客户能从目前使用的产品更顺利移植到新平台,并进一步降低了整体的开发成本。
供应情况
瑞萨电子首款RH850系列MCU产品的样品将于2012年秋季开始供应,并计划于2014年开始量产。(供应情况如有变化,恕不另行通知。)
(注)
本新闻稿中所有商标或注册商标为其各自所有者所有。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。