2010年5月18日,日本东京讯 -- 业界首屈一指的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(以下简称“瑞萨电子”,TSE: 6723)日前宣布推出 “全球化与绿色化”(“Global & Green”)战略,这无疑是为公司具有核心竞争力的MCU(微控制器)产品开辟了新的业务视角。“全球化与绿色化” 战略传达了瑞萨电子将致力于在为各地区提供解决方案,以提高全球业务增长的同时,通过提供先进的MCU产品和技术来满足日益增长的节能需求,不断为实现环 境友好型社会做出贡献的目标。
面向全球市场,尤其是中国这样的新兴市场,瑞萨电子将不断提供以MCU产品为基础的电子控制的解决方案。尤其是对于中国的汽车电子与家电应用领域,瑞萨电子计划通过提供MCU与功率器件相结合的解决方案以及增强与本地联合实验室之间的合作来满足新客户的需求。
对于日本、欧洲和美国等市场,瑞萨电子将为客户提供具有高附加值的半导体产品与技术,为实现更加便利、富足的社会而不懈努力。例如,公司此前已提供了可使汽车避免与行人碰撞,并具有斑马线识别和前方车辆自动追踪特性的MCU产品。
目前,针对环保问题,世界各国政府都在积极推行相关政策。以 “智能电网” 的构筑为例,它由通信和IT两方面技术构成,目的在于为客户实现更为高效并可靠的供电。此外,对混合动力汽车与电动汽车的大力提倡也在环保需求下应运而 生。为了适应这些变化,瑞萨电子提供了面向变频控制应用的MCU产品,它能够极大的帮助空调和冰箱等产品降低功耗。公司还提供以智能电表为核心,可有效改 善家庭用电效率的家庭自动化系统,它将使“智能家庭”概念得以实现。
在NEC电子与瑞萨科技于2010年4月1日完成整合之后,正式启动运营的瑞萨电子公司将进一步聚焦于MCU、SoC解决方案、模拟与功率器件这三个专业技术领域。
今后,瑞萨电子将立足 “全球化与绿色化” 视角,以此做为其MCU业务的长期发展方针。公司目前计划到2011年3月,实现闪存MCU出货量从2010年3月的38.5亿片提高到50亿片;到 2015年将提高到100亿片。此外,公司还将努力在未来的两年内,将其海外销售比例从目前的50%提高到60%。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。