2019 年 9 月 10 日,中国上海讯 ―全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)将携多款面向智能工厂及工业自动化的先进嵌入式终端智能解决方案亮相第二十一届中国国际工业博览会(简称"中国工博会"),展位号:6.1H, E202。本次博览会将于2019年9月17日至21日在国家会展中心(上海)举行。届时,瑞萨电子的技术专家将在现场展示瑞萨电子如何将智能嵌入各个应用领域,助力智能工厂和工业自动化的实现。
“中国是目前世界上最大的制造业市场,其工厂也正在迅速转变为全自动化和互联化的智能工厂以推动工业4.0的发展,”瑞萨电子株式会社高级副总裁兼瑞萨电子中国董事长真冈朋光说,“我们的微处理器和微控制器(MCU)解决方案提供终端智能,可协助中国制造商满足智能工厂应用不断变化所需的实时性,安全性和连接性需求。”
解决方案演示 - 工作中的终端智能
中国的嵌入式开发人员可以探索广泛的瑞萨电子解决方案,在当前和新兴应用领域实现嵌入式终端智能。
嵌入式人工智能(e-AI)解决方案
瑞萨电子e-AI解决方案是利用嵌入式人工智能单元使现有设备有望通过终端实现智能化,包括在终端上使用人工智能进行AI推理执行,包括数据收集、存储、分析及控制。通过该解决方案制造商们能够了解到如何将e-AI技术直接集成到现有工厂设备中,从而显著提高生产率。e-AI支持异常状态的准确故障预判,并在提高产品质量的同时实现预测性维护。
实时人工智能(AI)物体识别解决方案
瑞萨电子将展示一款动态可配置处理器-人工智能(DRP-AI)测试芯片,该芯片可通过DRP进行AI推理,实现低功耗实时物体识别。演示系统从CMOS相机镜头获取图像,然后通过DRP-AI测试芯片执行图像数据预处理(YUV到RGB转换)和尺寸重新调整,最终通过AI加速器进行识别并输出结果。
多协议工业以太网解决方案
瑞萨电子多协议工业以太网方案展示了一套工业网络系统。包含基于RZ/N1的一个主站设备和两个网关,以及分别基于TPS-1、R-IN32、RZ/N1和RX72M的从站设备。主站设备和两个网关通过Ethernet/IP连接,两个网关和各个从站设备通过PROFINET或EtherCAT连接。网关可以作Ethernet/IP和PROFINET,或者Ethernet/IP和EtherCAT之间的协议转换。RZ/N1能通过单芯片实现多种工业以太网系统。该方案主要应用于主站设备,如PLC、传感集线器、网关;以及从站设备,如通信模块、远程I/O、电机控制等。
基于RX的功能安全解决方案
RX功能安全解决方案使用故障插入开关在PC上执行各种功能安全任务。该方案支持基于RXv2 CPU内核的所有瑞萨电子MCU,并已获得完整的SIL认证,可减少70%认证工作量,大大降低开发和系统成本,适用于各种类型的工业设备安全应用。方案包含CPU自测软件套件,面向冗余系统的SIL3系统软件套件、认证需要的参考文档以及经过认证的C语言编译器。
旋转变压器电机控制解决方案
该解决方案基于RX MCU和旋变信号解码芯片(RDC-IC),目前正在开发中。它可以实现16,000脉冲光学编码器的同等位置控制精度。通过使用旋转变压器控制2轴BLDC电机,还可实现机械臂的高精度定位和同步控制。旋转变压器具有高可靠性,可对恶劣的户外工作环境提供高耐受性,包括振动,灰尘,油污和污垢。这使其适用于户外使用的自动载体,如电动轮椅和辅助机器人。
空气质量监测(PM2.5)解决方案
具有安全云连接的空气质量监测器(PM2.5)是瑞萨电子工业物联网参考设计,使用传感器检测空气质量污染物并通过Wi-Fi连接向云发送警报。参考设计简化了构建用于感测和监测环境的系统,使用了HS3001湿度传感器,Synergy S5D9 MCU,高性能电池充电器和电源管理设备等。
更多瑞萨电子展品信息,可详询瑞萨电子官方网站。
(备注) 本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。EtherCAT是德国Beckhoff Automation GmbH授权的注册商标和专利技术。PROFINET是PROFIBUS和PROFINET International(PI)的注册商标。EtherNet/IP是ODVA,Inc.的商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。