2014年8月6日, 深圳讯 — 全球领先的半导体及解决方案供应商瑞萨电子携其12款解决方案 于8月6日 -8日在深圳举办的2014年度(第三届)工业计算机及嵌入式系统展亮相。本次展会集中展示涵盖X86、ARM、ASIC、FPGA、GPU等主流架构的 最先进技术、产品、以及各垂直行业中的嵌入式解决方案。展会期间围绕医疗电子、智能家居、电机控制等热点主题展开高端技术论坛。瑞萨电子参展的12款解决 方案涵盖了工业自动化、智能电网、电机控制、医疗电子、安防监控、家电等热门应用领域。
TPS-1是瑞萨电子推出的支持PROFINET协议的单芯片接口元件。它集成了ARM® CPU,支持最新PROFINET协议(V2.3)的双口交换机,2通道以太网PHY和外围接口。TPS-1是专用于PROFINET技术领域的小型部 件,便于实现快速、简单、低成本的PROFINET IO 设备接口。本次展会我们展示了基于TPS-1开发套件SK-TPS-1的PROFINET工业以太网通讯方案。
瑞萨电子R-IN32M3多协议工业以太网解决方案
瑞萨电子R-IN32系列工业以太网通讯芯片,支持多种工业以太网协议(EtherCAT、 CC-Link IE Field、PROFINET(RT)、EtherNet/IP、Modbus TCP、POWERLINK)及现场总线协议CANopen、CC-Link、DeviceNet)。 芯片包含R-IN32引擎,EtherCAT\CC-Link IE Field slave控制器,内部RAM和丰富的外设。其中R-IN32引擎由ARM® Cortex-M3 CPU、实时OS硬件加速器以及以太网硬件加速器组成。通过CPU和硬件加速器的协调工作大幅减小了CPU处理时间的波动,实现了高速度、高精度和高稳定 性的通讯。
R-IN32可广泛应用于PLC, remote IO, CNC, AC drive (inverter), robot, servo drive, servo motor等领域。
本次展会我们展示了基于R-IN32的最新开发套件Remote-I/O Trial Kit的remote I/O方案,本方案简化了Remote I/O产品开发,便于客户快速完成满足市场需求的产品。
瑞萨电子Smartdragon是一款基于OFDM调制的电力线载波通讯芯片,中心频率最大可支持270KHz,同时兼容G3(FCC,ARIB,CENELEC), PRIME, 中国及台湾地区通讯标准。该产品具有以下特点:
- 内部集成MCU,专供客户应用层软件开发使用
- 内置高速DSP,支持G3协议(support Fc=63KHz, 131KHz, 270KHz)
- 内置128K flash,专供boot和DSP算法使用
- 内置硬件编解码AES
- 模块小于250mW的功耗
- 固化Network Layer (6LowPAN),MAC-Sublayer和 G3 OFDM PHY
与传统指甲式血氧仪相比,采用了瑞萨电子在业界领先的低功耗RL78/L1C微控制器以及SAIC300系列模拟前端,并配合光反射传感器的血氧仪方案, 可以在实现血氧仪产品小型化的同时降低成本,并可以将此方案拓展到更广阔的智能穿戴产品领域。 简单的图像化解决方案有助于客户进行新产品规划, 加快开发进程。 此方案带有独特的GUI软件,操作简单,可以满足广泛的应用需求。
- 采用瑞萨电子小封装8bit MCU R7F0C809(20引脚,20MHz主频),通过 大电流专用输出端口,在无外部驱动的情况下控制数码管显示。
- 数码管显示功能由外部输入的按键值决定(演示板设计了10分、1分、 10秒、1秒四种时间按键,以及开始、暂停/停止两种功能按键)。
- 预留按键由客户根据实际需要自行添加。
瑞萨电子32bit MCU系列RX631使用PDC接口(Parallel Data Capture Unit并行数据捕获单元)来连接CMOS 摄像传感器和其他外部IO。 使用 RX631单芯片控制摄像头和系统可以降低成本。使方案可以广泛应用于 消费电子领域和安防领域。
应用1: 房间空调
主要功能: 利用人类/人脸检测功能来控制扇翼角度和风速
应用2: 冰箱
主要功能: 冰箱添加相机功能。 通过使用智能手机来检查冰箱里面的情况并拍照。
应用3: 监控摄像头
- 采用瑞萨电子小封装8bit MCU R5F0C807(20引脚,20MHz主频), 通过 实时输出端口,同时控制两路电机以不同转速运行。
- 堵转过流保护。
- 可扩展UART通信(控制转向,读取电机电流值等)。
- 采用瑞萨电子小封装8bit MCU R5F0C807(20引脚,20MHz主频),通过 实时输出(RTO)模块驱动电机转动。
- RTO以TAU0作为输入源,对TAU0的通道1 产生的PWM波形进行各种输出 控制 (如:正向输出、反向输出;输出“高”、输出“低”,输出 “高阻态”),从而实现对电机的控制。 芯片内部模块连接图演示板图。
- INTP0作为强制截止信号专属输入端口,当外部信号触发INTP0时, RTO 输出端口自动输出预先设定好的截止电平来停止电机转动。
在32MHz运行的RL78/G14MCU可以使矢量控制算法的系统得以快速响应。磁场定向算法可以在任何负载条件下以无传感器技术来控制电机的转速,扭 矩。此外,RL78/G14能够控制单个三相永磁交流电机在PWM载波频率16KHz下运行。我们提供完整的PC GUI和嵌入式软件参考设计。
本方案提供基本的永磁同步电动机驱动功能,可配置的、基于电机的基本参数(磁极数、绕组电阻、同步电感、最大磁通量、转动惯量)使电机高效稳定的运转。
本方案包含了G-type 力矩控制(系统振动达到最低,从而保证系统在 低速下平稳、正常运转, 扩大了系统 实际运行的低频范围)和M-type 力矩控制(变频器输出 恒定的力矩,电动机相电流波形峰值下降,降低了 谐波与功率损耗,降低了系统噪音。)
本方案中还应用了过调制技术,与APAM技术相配合,提高直流母线电压的利用率。在保证谐波失真度低于10%的情况下,应用过调制技术,调制度最大可以达到2。
采用瑞萨电子RL78系列超低功耗MCU R7F0C002配合德国ACAM公司GP30,实现热量、水、气流量实时计量。具有如下功能和特点:
- 主控芯片低于0.25uA 的超低待机功耗
- 克服不良水质对超声波计量的限制
- 低压、低流量、过流量报警
- 有无计量显示、常态轮显
- 支持MBus通信协议
瑞萨电子一直以来致力于为智能社会、智慧生活提供创新的提案和可靠的支持。应未来设备小型化、网络化、互联化、高性能的需求,瑞萨电子基于不同的主流构 架,运用其高性能、低功耗、高可靠性的芯片开发的针对不同领域的嵌入式系统解决方案,希望能继续为实现智能社会贡献力量,让人类享受科技的服务,让社会实 现可持续发展。
瑞萨电子(中国)有限公司是瑞萨电子株式会社(TSE:6723)(2010年4月由NEC电子公司(TSE:6723)和株式会社瑞萨科技合并成立)在 中国成立的独资公司,公司业务覆盖了面向各种应用的设计、开发、销售和技术支持。在上海、深圳、成都、大连、青岛等地设立了分公司。瑞萨电子(中国)有限 公司以世界占有率No.1的MCU为中心,提供系统LSI、模拟与功率半导体器件等产品,以及适合消费类电子、汽车电子、移动通信、工业等各种应用的解决 方案。 欲了解更多信息,敬请访问网
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。