2012年9月10日,加州圣塔克拉拉和日本东京联合讯 — 瑞萨电子公司(TSE),高级半导体解决方案的主要供应商,今天宣布推出SuperSpeed USB (USB 3.0)集线器控制器系统级芯片(SoC)µPD720210,用于可支持USB 3.0标准的多个器件连接的集线器,如PC外设和数字电视等。
USB接口标准已经在世界范围被广泛采用。近来随着视频内容和大容量影像媒体的广泛传播,对于处理更高数据传输 率接口的需求也提高了。针对这些需求,很多支持USB3.0的新产品在市场上应运而生,它们可实现比USB 2.0(480MB/秒)快十倍的速度。在数字消费电子等非PC产品中,USB 3.0的应用也在不断扩大,而固态硬盘(SSD)和搭载USB 3.0集线器控制器的芯片集,比传统硬盘驱动(HDDs)在读取和写入数据速度更快。
通过允许将多个此类器件与一个单独主机互连,USB 3.0集线器器件可支持USB 3.0兼容型外设的扩展应用。对于采用内置了USB 3.0集线器控制器产品的需求也在不断提高,其中包括扩展坞,监视器和数字电视,实现了多种外设器件的高速传输。新款µPD720210集线器控制器 SoC具有紧凑型封装和集成的外设元件,其设计用于满足对于具有低待机功耗和小开发板尺寸的集线器的需求。
µPD720210集线器控制器的主要特性:
(1) 集线器控制器的主要特性
瑞萨电子目前提 供µPD720114,这款集线器控制器可以支持USB 2.0标准并且已经为市场广泛采用。借助公司十余年对以往产品在连接性和功率效率方面所积累的经验,我们研发出新款µPD720114集线器控制器,同时 它还整合了为µPD72020x系列USB 3.0主机控制器所开发的USB 3.0技术,以实现与µPD72020x之间出色的互连性。这样就保证了产品的高性能,即保证了主机超速的吞吐量和高水准的可靠性。新 款µPD720210获得了微软公司针对高性能和可靠性的Windows 8硬件认证。另外,当USB-IF推出USB 3.0集线器认证项目时,瑞萨还计划接受USB-IF认证。
(2) 业界领先的低功耗
当所有的端口都处于空闲状态时,除了在瑞萨现有产品中所采用的降耗技术外,新的集线器控制器还采用了一个改进的电路设计,当所连接的外设器件处于低功耗状 态时,可以显著降低泄漏电流。最终,在节能模式下,µPD720210实现了5毫瓦(mW)的极低功耗,使得系统设计者可以更轻松的开发出符合 Energy Star等严格功效标准的系统。此外,即使在USB 3.0的活动模式下,µPD720210还取得了业界领先的350mW的功耗。
(3) 业界领先的小型安装区域
针对新型USB 3.0集线器控制器,瑞萨已经选择了紧凑的9 × 9毫米(mm)方形扁平无铅(QFN)封装,与以往的器件相比,安装面积缩减了20%。
µPD720210集线器控制器也集成了片上外设,如步降式稳压器,将5V电源电压降至3.3V和1.05V,同时还具有符合电池充电标准的充电支持功能。
最终实现了尺寸方面提升:即实现了业界领先的小型总体安装区域(包括系统所需外设元件的总体安装区域),让系统设计者能够实现更加紧凑的系统。
这些主要特性使其可以简易、低成本的增加端口,允许通过USB 3.0接口,将数据以超级速度传输到产品,如监视器,扩展坞(连接笔记本电脑的功能扩展装置)和电视等。除此之外,当器件处于待机状态或停用状态 时,µPD720210集线器控制器极大的降低了功耗,在许多国家,这些都是环保法规所着重考虑的因素。最终,适用于Microsoft Windows的瑞萨电子主机控制器驱动程序栈以及由Linux支持的器件驱动器,可以与µPD720210免费配套应用。
µPD720210集线器控制器还可以使其能够构建移动扩展坞,这在之前的产品中,由于功耗或安装区域的限制是无法实现的。它还能够在不增加成本的前提下实现USB通用充电性能,而这在以往的产品中则需要区花费大价钱才可以实现。
利用新型集线器控制器,瑞萨公司希望能够有助于实现更紧凑、更高效的USB集线器系统,由此实现在电脑和数字消费类电子中更快速的数据转换。此外,随着未来在其它通信器件和办公自动化设备中数据流量的提高,瑞萨计划将USB 3.0作为一项重要技术来进行产品扩展。
请参考附表,了解µPD720210集线器控制器的主要技术规格。
瑞萨的µPD720210集线器控制器将于2012年9月11日至13日在旧金山举办的Intel Developer Forum大会上展出。
瑞萨µPD720210集线器控制器的样品现已推出,价格为US$3.50/片。公司计划于2012年9月开始进行量产,到2013年4月,复合月产量有望达到1,000,000片。(价格和供货情况如有变化,恕不另行通知。)
(注)
Microsoft和Windows是美国微软公司在美国和其它国家的注册商标。Linux是Linus Torvalds在日本和其它国家的注册商标。Intel是英特尔公司及其子公司在美国和其它国家的注册商标。ENERGY STAR是美国政府所有的注册标志。这篇新闻稿中所出现的其它产品名称和服务均为其各自所有者的商标或注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。