瑞萨电子公司(TSE:6723,以下简称瑞萨电子)于2011年3月9日宣布推出2款命名为μPD720201和μPD720202的主控制器USB 3.0 LSI产品。该系列产品将主要应用于电脑或数字电视等电子产品,能够有效提高数据传输速度并且降低功耗。
通过采用新产品μPD720201和μPD720202,系统设计人员能够更轻松地构建具有高速数据传送功能、尺寸小、电池寿命更长的电子设备。并且,瑞萨 电子免费提供μPD720201和μPD720202基于Microsoft Windows®和Linux®的的驱动。
USB 在全球范围内被广泛应用于连接外设器件(如鼠标和外部硬盘)和PC及其它数字电子产品的接口标准。近年来,视频内容的数据量增加和容量更大的记录媒体的出 现提高了对高速传输接口的需求。为应对此需求,开发出新一代USB 3.0,将传输速度由原来的480Mbps提高到10倍。
USB 3.0正被广泛用于越来越多的PC和外设器件,如移动硬盘和USB 闪存存储器。最近、随着读/写访问速度更快的固态硬盘(SSD)产品的出现,为最大限度地发挥USB 3.0的高性能潜力提供了基础。在这个背景下,市场强烈需要主机控制器产品能够为外围设备提供更高的有效传输速度,对诸如平板电脑和上网本等移动设备能够 降低待机功耗,同时提供紧凑型的封装以使得印刷电路板做得更小。
比传统硬盘和芯片集(支持PCI Express®第二代面向PC的高速内部总线)更快的固态驱动(SSD)产品的出现,为最大限度地发挥USB 3.0的高性能潜力提供了适宜的环境。在这个背景下,市场强烈需要能够利用外设器件提高有效数据传送速度、通过降低待机功耗来延长移动器件(如平板电脑和 笔记本)的电池寿命、封装尺寸小以便能搭载更小线路板的主机控制器产品。
新款主机控制器为瑞萨电子USB 3.0产品系列增加了一款新型4端口产品,提供了比上一代USB 3.0主机控制器更高的传输速度、更低的功耗和更小的尺寸。
(1) 业界领先的高数据传输速度
通过改善数据传输处理电路,向USB3.0硬盘等外围设备的数据写入速度与瑞萨电子现有的主机控制器产品相比提高了40%。结合出色的读取性能,实现了业内领先的高数据传输速度。
(2) 业界领先的低功耗
除了在现有产品上实现的可以在外围设备处于未连接状态时降低功耗的技术以外,进一步改进了电路,能够有效抑制低功耗模式下的漏电流。这样就将低功耗模式下 的功耗降至4.5mW,比瑞萨电子的现有产品降低了90%,实现了业内最小级别的功耗。因此降低了笔记本电脑和其它移动设备的待机功耗,从而延长了电池使 用寿命。
(3) 小型QFN封装和固件下载功能,缩小了面积
μPD720201和μPD720202器件分别采用8mm x 8mm和7mm x 7mm QFN封装,封装尺寸比瑞萨电子的现有产品缩小了近50%。
另外现有的主机控制器需要外部闪存ROM器件来存放固件,μPD720201和μPD720202通过对PCI Express接口进行改进,使得能够从BIOS(基本输入/输出系统)等系统软件下载固件。从系统软件下载固件时不再需要外置串行闪存ROM,缩小了电 路板面积。
瑞萨电子公司工业与网络事业部副事业部长松田幸彦在谈到该新产品时 说:“瑞萨电子μPD720201和μPD720202主机控制器除了加快了PC和数字消费电子内的数据传送处理速度以外,还通过大幅降低功耗而延长了电 池的使用寿命。作为USB-IF的核心成员,我们会继续提供USB 3.0产品,以便加快USB 3.0在小型移动设备上的应用。”
关于μPD720201和μPD720202.USB 3.0主机控制器的规范,敬请参照 相关手册 。
瑞萨电子于2011年3月9~10日在荷兰阿姆斯特丹召开的SuperSpeed USB开发大会上展示并演示新产品μPD720201和μPD720202。
自1996年成为USB-IF的成员以来,瑞萨电子(原NEC电 子)就在制定USB标准和开发USB技术方面发挥着主导作用。2000年4月,原NEC电子推出了μPD720100器件,为世界上首款符合USB 2.0规范要求的主机控制器芯片,随后推出大量其它USB器件,在提供专用客户服务和高质量方面享有盛誉。
2009 年5月,瑞萨电子(原NEC电子)推出了业内首款USB 3.0 xHCI主机控制器。产品推出后仅4个月,公司即成为全球第一个通过USB-IF“SuperSpeed USB(USB 3.0)”验证的公司,并且开始批量生产μPD720200主机控制器。在接下来的1年内,公司推出了第二款USB 3.0 xHCI主机控制器(μPD720200A),仅2个月后就通过了USB-IF的兼容性和验证测试。
瑞 萨电子是世界上最大的USB 3.0主机控制器制造商,提供了全面的USB 3.0解决方案,包括面向Windows XP™、Vista™和Windows 7™的驱动。瑞萨电子拥有自主知识产权的USB3.0主机端和设备端的IP核,能够提供给客户实现USB3.0相关的专用集成电路(ASIC)。
现已开始供应瑞萨电子推出的带有4个下行端口的μPD720201和带有2个下行端口的μPD720202的样品,价格分别为20美元和10美元。预计2011年9月开始批量生产,月总产量将达到2百万件。(定价和供货情况如有变更,恕不另行通知。)
(备 注)Windows是Microsoft公司在美国和其它国家的注册商标。Linux是Linus Torvalds在日本和其它国家的商标或注册商标。PCI Express是PCI SIG的注册商标。本新闻稿内提到的其它产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。