全球领先的高级半导体和解决方案的供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,董事长:赤尾泰,以下简称“瑞萨电子”) 与台湾积体电路制造(TSMC)(总公司:台湾新竹、日本法人:TSMC日本株式会社、横浜市西区、董事长:小野寺诚、以下简称TSMC)——今天(28日)共同宣布,双方已经签署协议,将在微控制器(MCU)技术方面的合作扩大至40纳米嵌入闪存 (eFlash)的制造,以生产应用于下一代汽车及家电等消费类产品的微控制器。瑞萨电子先前已委托TSMC生产90纳米工艺的微控制器,本次合作方案 中,瑞萨电子将委托TSMC生产40纳米工艺及更先进生产工艺的微控制器。
结合瑞萨电子支持高可靠性及高速的金属氧化氮氧化硅(Metal-Oxide-Nitride-Oxide-Silicon, MONOS)技术与TSMC高品质技术的支持,包括先进的互补金属氧化物半导体(CMOS)生产与灵活的产能调节的优势。瑞萨电子与TSMC将在MCU平 台与制造所需的先进技术上共同合作,以取得世界领先地位。此外,通过将此MONOS生产平台提供给遍布全球的其他半导体供应商,包括无晶圆厂 (Fabless)公司及整合元件制造商(IDM),目标是建立一个生态系统,进一步扩大客户群。
基于双方长久稳固的合作关系,TSMC为瑞萨电子提供先进的CMOS工艺和生产制造能力,使得瑞萨得以同时实现高成本效率和高可靠性,并将闪存整合于单一微 控制器上。相比于目前的90纳米制造工艺,采用40纳米制造的微控制器产品具备更高速、更低功耗的优势,而且晶片尺寸缩小逾50%,这些特性对于整合型微 控制器的设计格外重要,该设计将逻辑晶片、存储器、及其他系统零组件压缩至极小的面积上。
瑞萨电子资深副总裁MCU事业本部长岩元伸一表示,「今后瑞萨电子将以半导体事业全球的增长作为目标,考虑到TSMC在提供产品迅速量产、实时并且大量提供 尖端工艺的生产及对市场需求剧烈波动的应对方面的卓越优势。本次与TSMC合作是瑞萨电子努力实现全球市场增长的重要战略。
去年的日本大地震,使瑞萨多条生产线受到冲击,给客户造成了很大影响。为汲取教训,从公司营运持续计划BCP(Business Continuity Plan)出发,瑞萨正在推进晶圆厂网络(Fab Network)的构建。通过此次强强合作发挥两家公司领先世界的技术优势,我们将为客户构建一条稳定可靠的供应链,同时构建引领市场发展的MCU生产生 态系统。
台积电公司全球业务暨行销资深副总经理陈俊圣表示:「瑞萨电子是微控制器市场的领军厂商,通过此次合作,TSMC将为瑞萨电子新的微控制器生产提供必要的性能,同时满足客户对产品高品质、高可靠性的期待方面做出贡献。」
在闪存单元(Flash Cell)中,每一个硅基(Silicon Base)上的电晶体都是由氧化物、氮化物以及氧化物三层组成,且在上方设有金属控制闸极。瑞萨电子在MONOS闪存技术的应用方面,拥有20年以上的经 验,可提供IC卡专用的微控制器。基于在MONOS技术上优异的成绩,瑞萨电子成功地开发出适用于MCU内部闪存的分离闸(Split-Gate, SG)结构,此项新型的SG-MONOS闪存能够实现微控制器高可靠性、高速、以及低能耗的功能。
台湾积体电路制造公司(TSMC)是全球最大的专业集成电路制造服务公司,提供业界卓越的工艺技术、元件资料库、设计参考流程及其他先进的晶圆制造服务。 TSMC在2011年拥有足以生产相当于1,332万片8英寸晶圆的产能,其中包括二座先进的GIGAFAB™ 12英寸晶圆厂(晶圆十二厂及晶圆十四厂)、四座8英寸晶圆厂(晶圆三、五、六及八厂)、一座6英寸晶圆厂(晶圆二厂)。此外,TSMC台积电公司亦有来 自其转投资子公司美国WaferTech公司、台积电(中国)有限公司以及新加坡合资SSMC公司充足的产能支持。其企业总部位于台湾新竹。详细信息请访 问TSMC网站http://www.tsmc.com
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。