即用型开发平台包括瑞萨高性能汽车级RH850/U2x MCU和ETAS的RTA-HVR软件
2022 年 4 月 26 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,推出集成型汽车级ECU虚拟化平台——RH850/U2x MCU与ETAS的RTA-HVR软件,使汽车电子系统设计师能够将多个应用集成至单个ECU(电子控制单元)中,实现彼此间安全可靠且相对独立,以避免相互干扰。该解决方案使用户能够采用新的电子/电气架构(E/E架构),使用基于MCU的区域ECU,在一个物理ECU上支持多个逻辑ECU。迁移至全新平台可以最大限度地复用现有技术,减少开发工作量,并实现更低的功耗、减轻了车辆中的线束重量和复杂性。
ECU虚拟化解决方案平台将瑞萨的RH850/U2x MCU与ETAS的RTA-HVR软件相结合——后者是专为具有硬件虚拟化支持的微控制器而设计的管理程序。该平台构建了一个即用的演示环境,包括预配置的嵌入式软件、工具,和面向RH850/U2x MCU的交互式演示环境,助力汽车领域用户广泛探索设计选择,从而开发他们自有的区域ECU项目。
瑞萨电子汽车数字产品市场部高级总监吉田哲志表示:“向区域架构的过渡改变了中央ECU和每个区域ECU之间的功能角色分配,也增加了设计负担。除了RH850/U2x MCU所实现的高性能外,我相信此款全新ECU虚拟化解决方案平台将为我们的客户带来轻松、快速开发内置功能安全和网络安全功能的先进系统优势。”
ETAS车辆操作系统副总裁Nigel Tracey表示:“得益于与瑞萨的合作,我们能够利用RH850/U2x MCU的硬件功能,从而与一流的AUTOSAR OS技术相辅相成,针对车载应用提供高性能、低成本的嵌入式虚拟化管理程序。”
RH850/U2x MCU,包括RH850/U2A和RH850/U2B,凭借一套丰富的嵌入式硬件实现多个符合ASIL D标准的软件分区集成,为下一代区域/集成ECU构建一个具备成本效益和高性能的解决方案。这些MCU专为区域应用而设计,旨在减少ECU的元件数量,将重新设计的成本降至最低。RH850/U2x MCU包括虚拟化管理程序硬件支持、QoS服务质量(仅限RH850/U2B)支持、功能安全和网络安全功能,以避免干扰。高性能NoC(片上网络)结构确保各个集成应用程序的正确实时行为。
ETAS RTA-HVR软件与瑞萨RH850U2x MCU的硬件虚拟化功能共同提供一个或多个虚拟机(VM)。虚拟机在空间(使用RH850U2x内存保护单元和防护功能)和时间(采用RTA-HVR虚拟机调度程序)上相互分离,以满足严格的汽车功能安全和网络安全要求。RTA-HVR提供一个构建虚拟设备扩展 (VDE) 的工具包。每个虚拟设备包括一个或多个虚拟CPU内核、一个器件存储空间的子集和一个外设集。
RH850/U2x区域ECU入门套件
独特的RH850/U2x区域ECU入门套件作为解决方案的一部分,提供RTA-HVR的“即用型”配置,展示不同虚拟机配置(单核、多核和每核多虚拟机)。还为每种配置的虚拟机创建了用户软件映像,包括使用ETAS的RTA-CAR Classic AUTOSAR解决方案的裸机和用户映像。能够提供外围设备共享和虚拟机间网络(“虚拟CAN”)的虚拟设备实例。
此外,一个基于PC的应用程序使用户能够在运行时观察并与虚拟机互动。PC应用程序支持多种操作,包括:
- 在运行时触发系统中的异常,以探索虚拟机在内存冲突、时序溢出等情况下的行为
- 利用RH850/U2x的无等待OTA功能,可在其它虚拟机运行时更新另一个虚拟机
- 探索替代性虚拟机切换机制的性能影响
- 使开发人员能够看到硬件QoS功能的影响
供货信息
瑞萨的ECU虚拟化软件平台,包括RH850/U2x区域ECU入门套件,将于5月末上市。更多信息,请访问:https://www.renesas.com/application/automotive/gateway-domain-control/zone-ecu-virtualization-solution-platform。
关于瑞萨电子
瑞萨电子(TSE: 6723) ,科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。