瑞萨完成对 Dialog收购,面向物联网、工业、汽车等应用的综合解决方案惠及客户

2021年8月31日

日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)宣布 与Dialog Semiconductor Plc (Dialog)于今日正式合并,推出39款惠及客户的全新成功产品组合,展示瑞萨和Dialog涵盖嵌入式处理、模拟、电源和连接领域互补且兼容的产品阵容。

瑞萨电子执行副总裁、物联网及基础设施事业本部本部长Sailesh Chittipeddi表示,“将Dialog加入到瑞萨产品组合中,为推动我们电源管理、模拟混合信号、连接、工业和标准产品等核心领域的增长和交叉销售提供了巨大商机。此外,Dialog在低功耗领域的技术优势可使我们进一步强化产品组合的可持续性开发。”

瑞萨成功产品组合经工程验证,助力客户利用平台优势实现其设计理念、加速产品开发并降低上市总体风险。

瑞萨电子高级副总裁、物联网及基础设施事业本部销售和企业数字营销事业部负责人Chris Allexandre表示,“这39款成功产品组合只是一个开始,我们将继续推动团队协作,为客户提供更多综合解决方案,助力其加速产品上市。”

为更好展示瑞萨与Dialog的卓越产品,着重介绍以下几款针对物联网和工业领域的成功产品组合。

  • 快速连接物联网

    瑞萨近期推出的物联网系统设计平台Quick Connect IoT系统,可显著简化物联网系统的原型设计,帮助用户大幅缩短上市时间。多板设计平台消除了硬件和软件中普遍存在的兼容性问题,使设计人员能够快速轻松地将各种传感器连接到MCU开发板。结合Dialog超低功耗Bluetooth® Low Energy (LE)(DA14531)和Wi-Fi(DA16200)SoC、新型Pmod™ 6A板对板连接器以及嵌入瑞萨软件包Quick Connect的胶合代码使瑞萨传感器和MCU能够无缝传输到移动端应用或云端。

  • 带功率输出和无线充电器的100W适配器

    瑞萨100W PD适配器是一款多功能PD适配器,支持65W最大PD输出、BC1.2快充、Qi 15W无线充电、两个5V2.1A USB A接口。现在包括最新的Dialog高功率密度AC/DC芯片组(初级侧数字反激控制器/次级侧接口IC),具有先进的零电压开关以及瑞萨电子的USB PD控制器、MOSFET、PFC和无线充电设备。

  • 智能资产追踪标签

    智能追踪标签是一种超薄、信用卡大小的资产追踪解决方案,可通过Bluetooth LE监控和跟踪环境数据。它通过低功耗DA14531 Bluetooth LE 5.1 SoC与瑞萨高性能湿度和温度传感器相结合,实现超长电池寿命,数据记录通过Dialog板载串行闪存存储。它使用一次性、可打印的25mAh电池提供2-3个月保质期和大约30天有效使用周期。

此外,瑞萨还推出9款专为汽车客户设计的成功产品组合,将Dialog模拟产品与广泛的瑞萨解决方案相结合。

  • 汽车电子成功产品组合

    一款用于车载信息娱乐系统(IVI)的全新解决方案搭载了Dialog PMIC和CMIC与瑞萨R-Car SoC、降压稳压器和时序IC。另一款成功产品组合将Dialog LED背光和触觉驱动器与瑞萨LCD PMIC相结合,构建车载显示系统。更多包含Dialog Bluetooth LE IC的无线电池管理系统(BMS)以及瑞萨电池管理IC、MCU等产品的解决方案正在开发中。详情请访问汽车电子成功产品组合

瑞萨电子高级副总裁,汽车电子解决方案事业本部本部长片冈健表示,“Dialog出色的模拟技术加深和拓宽了瑞萨汽车电子产品阵容。我们将充分结合两家公司的优势,开发出创新的汽车电子解决方案,以减轻客户开发负担,缩短产品上市时间。继此次多款集成瑞萨和Dialog产品的全新解决方案面市之后,更多成功产品组合将陆续登场。”

供货信息

继对Intersil和IDT具有里程碑意义的收购之后,瑞萨已推出200余款“成功产品组合”,助力客户加快开发进程、缩 短上市时间。这些产品组合针对工业、基础设施、汽车和消费等多种领域,为全球更多客户及合作伙伴提供服务。

200余款现有成功产品组合及本次推出的39款全新瑞萨和Dialog成功产品组合均包含框图、产品信息以及样品和供货信息,了解更多,请访问renesas.com/win

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注) Bluetooth是Bluetooth SIG, Inc.的注册商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。

分享此文章

分享此文章