瑞萨32位RA、RX产品家族和Synergy平台MCU客户均可获得免费wolfSSL标准商用许可,用于使用wolfCrypt加密库的TLS协议栈

2021年10月27日

2021 年 10 月 27 日,日本东京 和 美国华盛顿爱德蒙兹讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)和嵌入式安全解决方案供应商wolfSSL今日宣布,推出一项长期许可协议——使用瑞萨32位MCU产品的客户可以获得wolfSSL TLS(传输层安全)协议栈的免费商用许可。瑞萨RA产品家族、RX产品家族和Synergy平台MCU的客户均有资格获得这一商用许可,许可中还包括wolfSSL的技术支持。

TLS是保护互联网通信安全的世界性标准。基于瑞萨TSIP(可信安全IP)和SCE(安全加密引擎)等经过认证的集成硬件安全引擎构建的TLS解决方案,为安全物联网产品提供卓越解决方案。用ANSI C语言编写的wolfSSL嵌入式TLS协议栈是一种轻量级TLS解决方案,具有小代码尺寸、高运行速度和多功能等优势,主要针对嵌入式系统、RTOS和资源受限的环境。wolfSSL支持目前TLS 1.3和DTLS 1.2级别的行业标准,代码量小于OpenSSL的1/20。除了与瑞萨MCU硬件安全引擎完全集成外,wolfSSL还提供已通过FIPS 140-2一级认证的wolfCrypt轻量级密码库。此外,wolfCrypt还支持目前最流行的算法、密码,以及演进中的前沿技术,如通过Open Quantum Safe项目库的抗量子密钥交换。

保密性是MCU客户关注的一个关键因素,特别是在快速增长的物联网市场。瑞萨凭借广泛的解决方案和认证确立了安全加密领域的重要地位。今年早些时候,瑞萨宣布RX65N获得FIPS 140-2三级认证,该产品也成为通过此类认证的首批通用型MCU之一。基于Arm® Cortex®-M核心的RA产品家族MCU已通过PSA二级认证和物联网平台安全评估标准(SESIP)认证,并正在筹备NIST认证。瑞萨MCU产品为加密运算提供保护,具备抵抗计时和SPA/DPA等侧信道攻击的能力;其所有产品家族均支持无限的安全密钥存储功能,其中RA产品家族提供简化的安全密钥安装。

瑞萨电子物联网及基础设施事业本部高级副总裁Roger Wendelken表示:“作为先进的MCU供应商,能够为客户创造附加价值让我们倍感自豪。除了瑞萨产品中内置的诸多安全加密功能外,免费提供高质量wolfSSL TLS和加密软件的商用许可也是贯彻这一理念的例证。”

wolfSSL CEO Larry Stefonic表示:“瑞萨与我们一样对安全加密技术充满热情。我们很高兴看到瑞萨庞大的MCU客户群现在可以轻松且不受限地使用我们先进的加密软件,以实现优化、新型安全功能。瑞萨让客户以更少付出获得更大收益;这无疑是优秀MCU供应商的使命。”

供货信息

瑞萨32位MCU客户可访问:https://github.com/wolfssl/Renesas,下载WolfSSL TLS协议栈,以及wolfCrypt加密库。

关于wolfSSL

wolfSSL专注于打造轻量级和嵌入式安全解决方案,强调速度、尺寸、便携性、功能性和标准合规性;双重授权满足了从爱好者到商用用户的多样性需求。我们很荣幸能够以一切可能的方式帮助我们的客户和社区。我们的开源产品让客户可以自由探索产品内部架构;我们的wolfSSL嵌入式TLS库是世界首个TLS 1.3商用版本。有关wolfSSL产品的更多信息,请访问:www.wolfSSL.com

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注) Arm、Arm Cortex和Arm TrustZone是Arm Limited在欧盟和其它国家/地区的注册商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。