IDT 的单芯片无线电源 IC 帮助移动 OEM 厂商实现两个最流行的磁感应无线充电标准的最新版本间的无缝兼容切换

2014年2月24日

新闻稿
2014 年 2 月 24 日

拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布,推出业内首款同时兼容 WPC 1.1 Qi 标准和 PMA 1.1 标准的双模无线电源接收器。这一创新的解决方案可使 OEM 厂商使用单一的无线电源接收器 IC 来开发完全兼容 Qi 和 PMA 最新版本充电基座的移动设备。

IDTP9023
是兼容 WPC 1.1 和 PMA 1.1 标准的单芯片无线电源接收器,其整合了一个同步全桥整流器、高效同步降压转换器和一个嵌入式微控制器,优化功率传输来给移动设备供电,同时实现布板面积、元件数量和功耗的最小化。这个新的无线电源接收器支持所有的 WPC 和 PMA 接收线圈,以及专有的和基于 PCB 的线圈,可广泛用于各种应用中,包括智能手机、平板电脑、(背夹)袖套等其他各种配件。

IDT 公司副总裁兼模拟与电源部门总经理 Arman Naghavi 表示:“凭借在业内首先推出单芯片 WPC 1.1 和 PMA 1.1 双模无线电源接收器解决方案,我们很高兴延续在无线电源技术领域的领导地位。继 IDT 去年发布业内首款双模解决方案之后,我们的这款全新器件为客户提供升级路径,满足最新的磁感应标准要求,并可实现与目前市场上的所有 Qi 或 PMA 认证充电基座完全兼容。芯片的高效以及布板面积小的特性,使其特别适合未来的超薄、轻量和紧凑型便携式设备和配件。”

除了符合 Qi 和 PMA 规范之外,嵌入式的微控制器可提供很多控制特性和状态指示,有利于开发复杂的电源传输方案和创新的用户界面。通过专有的发送器/接收器反向通信协议,与 IDT 无线电源发送器配合时可以实现更复杂的通讯,同时集成的 I2C 接口提供充电状态和专有的定位指南信息。

此外,灵活的固件和微控制器可编程性有利于调整线圈驱动电路,为多种应用和使用场景实现电源传输效率最大化。凭借出色的电源效率和兼容最新的 WPC 和 PMA 标准,器件可使用任何兼容 Qi 或 PMA 的充电基座来为电池快速充电。对于不需要双模功能的应用,IDTP9022 可提供仅适用于 Qi 标准的版本。

如果考虑为电子设备增加无线充电功能,可查看介绍视频并登录www.wirelesspowerbyidt.com 下载技术文件。


IDTP9023 IDTP9022 目前向合格客户提供样品,采用紧凑的 3.9 x 4.1 mm WLCSP封装。更多关于 IDT 领先的磁感应充电和磁共振解决方案,请访问 www.wirelesspowerbyidt.com或联络当地的 IDT 销售代表 IDT sales representative

IDT 线电源技

IDT 是为无线充电应用提供无线充电发送器和接收器解决方案的领先企业,凭借经认证的广泛产品组合来满足所有主要的标准和技术。IDT 专长于磁感应磁共振技术,并作为成员积极参加无线供电联盟 (WPC)、电力联盟 (PMA) 和无线电力联盟 (A4WP)。IDT已经推出了很多创新的和获奖的产品,包括首款真正的单芯片发送器、最高输出功率的单芯片接收器和首款同时兼容 WPC 和 PMA 标准的双模接收器 IC。领先的业内厂商已经认可了 IDT 的领导地位,并将 IDT 作为他们的芯片供应商,用以开发下一代无线电源解决方案。

关于 IDT
公司
IDT 公司拥有模拟和数字领域的优势技术,并且运用这些模拟和数字优势技术提供系统级解决方案,优化广大客户的应用。凭借在计时、串行交换电路和接口方面的市场领导地位,并发挥模拟和系统专长,IDT 为通信、计算和消费芯片市场提供全面的应用优化、混合信号解决方案。IDT 公司总部位于美国加利福尼亚州圣荷塞,在全球各地设有设计中心、生产基地、销售机构和分销伙伴。IDT 股票在纳斯达克全球精选股票市场上市,代号为“IDTI”。欲了解更多 IDT 详情,敬请登陆http://www.idt.com/china/或访问FacebookLinkedInTwitter 和YouTube

###

IDT   IDT 标志为 Integrated Device Technology, Inc. 的商标或注册商标。所有其它品牌、产品名称和标识为其所有者区分产品或服务的商标或注册商标。

新闻稿代发机构:博达公关有限公司
报界垂询:    Sue Kim(IDT公司)
电话:(1-408) 284-2739
Email:sue.kim@idt.com

敖琼(博达公关)
电话:(8610)65228081 转212
Email:Angela.ao@ebacomms.com

分享此文章

分享此文章