IDT 新的集成数字预失真解调器改进了系统性能,
同时针对无线基站应用降低了解决方案成本、实际尺寸和功耗

2014年1月21日

2014 年 1 月 21 日

拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布,凭借高性能数字预失真(DPD)解调器扩展了其业界领先的 RF信号链产品系列。新的集成 DPD 解调器改进了系统性能,同时降低解决方案成本、PCB尺寸和功耗,可用于 4G、3G 和 2G 无线基站和中继器。

IDTF1320 和 IDTF1370 是高性能、低功耗 DPD 解调器,分别针对 400 MHz 到 1200 MHz 和 1300 MHz 到 2900 MHz 无线系统进行优化。全面集成的解决方案包括一个解调器、数字步进衰减器(DSA)和一个高度分立的单刀双掷(SP2T)射频开关,可实现最小的系统解决方案成本、PCB板面积和物料清单。器件的创新架构和设计,以及高度集成性,相比于传统解决方案可节约超过 1 瓦的功耗。因此,可减少热损耗和能量使用,帮助缓解冷却需要,可设计更小的设备外形,以及更低的操作运行成本。此外,新的 DPD IC 提供出色的线性和高带宽,使其成为线性化任何类型 BTS 发射器的理想和灵活的解决方案。

IDT 公司副总裁兼总经理 Christian Kermarrec 表示:“IDT 全新的 DPD 解调器为客户提供了性能和集成方面的极大好处。创新的设计技术使我们能够将重要的功能集成到一个单一芯片中,生产出高度紧凑、低功耗的解决方案,同时拥有超常的线性和高带宽。这使得我们的客户可以降低解决方案成本、简化 PCB,并实现热损耗最小化 —— 而这些在下一代无线基站设备设计中都是关键要素。这些器件充实了我们丰富的无线电卡产品系列,包括 RF混频器可变增益放大器数字步进衰减器数据转换器高性能时钟 IC。”

新的 DPD 包括一个高度分立的 SP2T 射频开关,可以轻松整合到多输入多输出(MIMO)系统,同时集成的 Glitch-Free™ DSA 可使动态调整来优化抵达解调器的入射信号功耗。并且,Zero-Distortion™ 解调器能够直接驱动模数转换器(ADC),消除了在大多数应用中的中频可变增益放大器(IF VGA)的需要。

此外,IDTF1320 和 IDTF1370 极高的动态范围提高了 DPD 环路性能,最小化了邻道功率泄漏比(ACLR)和误差矢量幅度(EVM)。这带来了更佳的整个系统发射器性能,并使无线设备供应商在现有的频带上提供更高带宽互联网和数据服务 —— 在当今的高负荷无线通信基础架构中,这是一个关键的挑战。


 IDTF1320 和 IDTF1370 目前可向合格客户提供,采用紧凑的 6x6 mm 36-ld VFQFPN 封装。更多关于 IDT 广泛的 RF 信号链产品系列,请访问 http://zh.idt.com/products/analog-rf/rf-signal-path

关于 IDT 

IDT 公司拥有模拟和数字领域的优势技术,并且运用这些模拟和数字优势技术提供系统级解决方案,优化广大客户的应用。凭借在计时、串行交换电路和接口方面的市场领导地位,并发挥模拟和系统专长,IDT 为通信、计算和消费芯片市场提供全面的应用优化、混合信号解决方案。IDT 公司总部位于美国加利福尼亚州圣荷塞,在全球各地设有设计中心、生产基地、销售机构和分销伙伴。IDT 股票在纳斯达克全球精选股票市场上市,代号为“IDTI”。欲了解更多 IDT 详情,敬请登陆http://www.idt.com/china/或访问Facebook、LinkedIn、Twitter和YouTube。

 

IDT   IDT 标志为 Integrated Device Technology, Inc. 的商标或注册商标。所有其它品牌、产品名称和标识为其所有者区分产品或服务的商标或注册商标。

新闻稿代发机构:博达公关有限公司
报界垂询:    Sue Kim(IDT公司)
电话:(1-408) 284-2739
Email:sue.kim@idt.com

敖琼(博达公关)
电话:(8610)65228081 转212
Email:Angela.ao@ebacomms.com