IDT 的 FlatNoise 技术随着增益的降低提供真实的白噪声系数,可改善服务质量并减少数据转换器的 SNR 要求,从而减少系统成本

2012年2月2日

新闻稿
2012 年 2 月 2 日

拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 宣布,已推出业界首款针对2G/3G/4G 无线基站多模式收发器的 FlatNoise 双中频(IF)可变增益放大器(VGA)。IDT 的器件针对最大增益提供业界最佳的噪声系数(4dB),当增益降低时几乎不会衰减,可改善服务质量(QoS)并减少下行数据转换器的信噪比(SNR)要求,从而减少系统成本。
 
IDT F1240F1241 采用 IDT 的 FlatNoise 技术,是双通道数字控制中频(IF)可变增益放大器(VGA)。这项全新的技术可为 31dB 宽广增益控制范围中关键的前 13dB 部分几乎消除噪声系数衰减。与其他中频可变增益放大器通常随着增益的减少在噪声系数中显示出 dB 衰减形成鲜明对比。FlatNoise 减少了系统数据转换器的 SNR 要求,帮助客户改善信号质量,并采用更具成本效益、更低分辨率的数据转换器。对许多应用来说,可允许客户通过类似的系统 SNR 从 14 位数据转换器降低至 12 位数据转换器。
 
IDT 公司副总裁兼通信部总经理 Tom Sparkman 表示:“我们最新的 FlatNoise 射频产品带来了巨大的应用价值,与 IDT 用于基站设计的领先计时时钟和 RapidIO® 解决方案相得益彰。F1240  和  F1241 拥有业界最佳的噪声系数和最低的能耗,与我们之前推出的 F1200 一起,成为业界首款提供 FlatNoise 技术的产品。通过为 VGA 改进信号质量,我们让下游器件更易于操作,这为系统设计人员提供了灵活性以采用更多具有成本效益的数据转换器。例如采用 12 位器件来替代 14 位器件。”
 
IDT 新的 IF VGA 拥有超低的失真(OIP3 = +49 dBm),可实现更高的前端收益、改进接收器的敏感性并实现额外提升的服务质量。该器件在超过 10 MHz 至 500 MHz 频率范围通过典型的 20dB 最大增益运行,提供业界最低的功耗(每通道为 80mA)。此外,中频可变增益放大器十分精确,增益阶跃误差仅为 0.04dB,可进一步改善系统 SNR 性能。并行或串行通信接口提供 6 位(0.5dB: F1240)或 5位(1.0 dB: F1241)分辨率控制,为设计人员提供最大的灵活性。 
 
供货
IDT F1240 和  F1241 已向合格客户提供样品,提供  32 引脚 5x5 毫米 QNF 封装。欲了解 IDT 不断扩大的射频产品组合的更多信息(包括 F1200 ),请访问:www.idt.com/go/RF
 
IDT 公司拥有模拟和数字领域的优势技术,并且运用这些模拟和数字优势技术为广大终端用户提供了大量优化的、丰富的、创新性的系统级解决方案。IDT 在计时、串行交换电路和传输接口电路方面位于全球市场的领先地位。在通信、计算和消费芯片市场,IDT 发挥出模拟和系统设计的专长,为客户提供了各种应用广泛、性能优化的混合信号解决方案。IDT 公司总部位于美国加利福尼亚州圣荷塞,在全球各地设有设计中心、生产基地和销售机构。IDT 股票在纳斯达克全球精选股票市场上市,代号为“IDTI”。欲了解更多 IDT 详情,敬请登陆 http://zh.idt.com 或访问FacebookLinkedInTwitterYouTube
 
###

IDT 和  IDT 标志为 Integrated Device Technology, Inc. 的商标或注册商标。所有其它品牌、产品名称和标识为其所有者区分产品或服务的商标或注册商标。
 
新闻稿代发机构:博达公关有限公司
 
报界垂询:    Sue Kim(IDT 公司)
电话:(1-408) 284-2739 
 
敖琼/陶玮玮(博达公关)
电话:(8610)65228081 转212/226
Email:Angela.ao@ebacomms.com        Sophie.tao@ebacomms.com

分享此文章

分享此文章