IDT社、64レーン、16ポートまでサポートするPCIe Gen 3スイッチの新しいファミリを発売し、業界をリードするPCIe(R)ソリューションのポートフォリオを拡

2011年9月20日

2011年9月20日

ミックスド・シグナル半導体のソリューションを提供するthe Analog and Digital Company™のIDT®社(Integrated Device Technology, Inc.、本社:米国カリフォルニア州サンノゼ、NASDAQ:IDTI)は本日、SSD(solid-state drive)ストレージ・アレイやクラウド・コンピューティング向けに、Gen 3 PCI Express(PCIe )規格に準拠する世界で最も高性能なスイッチを発売したと発表しました。この新しいファミリのスイッチは、効率を改善し電力消費を削減するための追加のプロトコル・エンハンスメント機能を備え、64レーン、16ポートまでをサポートする能力があります。これは、高性能でスケーラブルなPCIeのGen 1とGen 2のスイッチにおけるIDT社のリーダーシップを強化するものです。

89H64H16G3は、64レーン、16ポートのGen 3 PCIeスイッチで、最大128Gバイト/秒のスイッチング能力を備えています。このスイッチング能力は、業界最速で、市場において最もスケーラブルで最高性能なワン・チップのGen 3 PCI Expressソリューションです。このデバイスは、次世代のエンタープライズ・サーバーやストレージ・システムにとって最速のPCIe接続を可能にすることができる8Gビット/秒のリンク速度を提供する最新のGen3 PCIe仕様に準拠します。追加したGen 3プロトコル・エンハンスメント機能は、省エネを意識した企業やクラウド・コンピューティングのデータ・センターにとって重要な課題である全体的な効率の改善や電力消費の削減に貢献します。デバイスは、数カ月間、IDT社の主要な顧客にサンプル出荷されています。

「クラウド・コンピューティングやPCIeのSSDの将来は、PCI Express技術の進歩に依存します。PCIeソリューションにおけるリーダーとして、当社の顧客は、次世代設計をサポートするために必要となる最先端ICの供給を、当社に頼っています。当社の最新のPCIe Gen 3スイッチがPCIeソリューションの業界をリードするポートフォリオを強化します。そして、当社が昨年11月に発表した業界初のPCIe Gen 3シグナル・コンディショニング・リタイマを補完します」と、エンタープライズ・コンピューティング部門のマーケティング・シニアディレクタであるKam Eshghi(カム・エシュギ)は述べています。

「IDT社は、PCIeエコシステムに大きな貢献を続けています。企業向けのストレージ装置やコンピュータ・ハードウエアに対する需要が増大すると共に、PCI Expressは、重要なシステム相互接続プロトコルであり続けるでしょう。インテル社は、IDT社のPCIe Gen 3スイッチやリタイマの拡大するポートフォリオに注目しています」とインテル社(NASDAQ:INTC)のテクノロジ・イニシアチブのディレクタであるJim Pappas(ジム・パパス)氏は述べています。

IDT社のスイッチの新しいファミリは、パフォーマンスの大幅な向上のためのマルチキャスト転送機能のサポートとともに、クロック・アイソレーションを備えており、これによって独立したスペクトラム拡散クロックでの動作が可能となります。さらに、内蔵するマルチルートのパーティショニング機能によって、多数のPCIeスイッチをワン・チップ・ソリューションに置き換えることができるため、システム・コストの削減が可能となります。

IDT社について
the Analog and Digital Company™のIDT 社(Integrated Device Technology, Inc.)は、顧客の用途に最適化したシステム・レベルのソリューションを開発します。タイミング、シリアル・スイッチ、インタフェース、アナログやシステムに関する専門技術で市場のリーダーシップをとっています。これを利用して、通信、コンピュータ、民生用電子機器の分野で、特定の用途に完全に最適化したミックスド・シグナル半導体のソリューションを提供します。本社は、米国カリフォルニア州サンノゼ。世界中に設計、製造、販売の拠点を持っています。IDT社の株式はNASDAQ Global Select Stock Market®市場で取引されています。証券コードは「IDTI。IDTに関する詳しい情報はwww.IDT.comをご覧ください。FacebookLinkedInTwitterYouTubeでも調べられます。


#

IDTおよびIDTのロゴは、Integrated Device Technology Inc.の商標または登録商標です。製品やサービスを特定するために使われるその他のブランド名、製品名、マークは、各所有者の商標または登録商標の場合があります。