Added on 7月 09, 2019

瑞萨电子的 RV1S9x60A 光电耦合器是开发高性能、高可靠性自动化设备和绿色能源系统的理想选择。



视频文稿

随着大家越来越关注环保,在工业领域和绿色能源系统领域,使用逆变器已经迅速发展为一种控制小功率电机和降低功率转换损耗的方法。由于控制所需的数据量增加,工业自动化设备(如交流伺服电机、通用逆变器和机器人控制器)和绿色能源系统(如太阳能逆变器、风能逆变器和电池系统)需要实现低功耗和高速通信。

另一方面,随着 IGBT 和 SIC MOSFET 功率器件的开关速度越来越快,环境中的干扰愈加严重。同时,安全和尺寸要求愈发严苛。这些都使得选择隔离装置变得极为困难。瑞萨电子的 RV1S9x60A 系列光电耦合器解决了这个问题。RV1S9x60A 支持最高 15Mbps 的高速通信、低输入驱动电流和高共模噪声抑制。以 15Mbps 的速度进行高速通信时,阈值输入电流 IFHL 为业界最高水平的 2.0mA,这不仅可降低功耗,还让光耦合器驱动电路能够抑制系统内的热量产生。

此外,RV1S9x60A CMR(共模抑制),达到了每微秒 50kV 的最小噪声容限,这是业界最佳水平,比传统产品高出 3.3 倍。RV1S9060ARV1S9160A 支持业内界最高的工作温度——125 °C。

RV1S9960A 爬电距离长达 14.5mm 的耦合器还支持 110 °C 的最高工作温度,低功耗 RV1S9x60A 系列则可实现更高的安装密度。RV1S9x60A 系列具有高温操作和高噪声抑制能力的优点,可通过将其安装在 IGBT 或 MOSFET 功率器件附近,来节省更多布局空间。

工作电源电压支持工业设备中常用的典型 3V 到 5V 范围。由于 RV1S9060A 和 RV1S9160A 的相比漏电起痕指数 (CTI) 为 400,可以使用可编程逻辑控制器 (PLC) 等控制器来缩短爬电距离。RV1S9x60A 系列支持三种类型的封装。SO5 RV1S9160A 适用于 PLC I/O RS-485 或 RS-232,爬电距离为 4.2mm。特别是,由于 CTI 是 400,因此有可能支持 200V AC 的 UL61010-2-201,且具有与 PLC 中传统 UL-508 相同的 100V 占用模式。

LSO5 RV1S9060A 可用于 200V 和 400V 交流伺服电机与逆变器、750V 直流蓄电池之间的通信,爬电距离为 8mm。与爬电距离为 8mm 的一般 SDIP 产品相比,封装高度减小了 30%,面积减少了 25%,提高了布设效率。

LSDIP RV1S9960A 适用于 690V 工业逆变器和 1,000V 太阳能调节应用,爬电距离为 14.5mm。瑞萨电子的 RV1S9x60A 光电耦合器具有高速、低功耗、高噪声抑制等优点,是开发高性能、高可靠性自动化设备和绿色能源系统的理想选择。