瑞萨电子新一代电能计量SOC

本视频演示介绍了瑞萨电子基于RL78/I1C的电能计量SOC(R5F10Nxx系列)。RL78/1IC目前最大资源支持到100P/256K(升级版在开发中),片上独立RTC,三套电源管理系统以及低功耗计量DSAD,使得其非常适合电能计量应用,在软件方面配有DLMS通讯协议并载有瑞萨独创的计量算法覆盖且满足IEC标准的单三相表需求。同时瑞萨的RL78/I1C方案在买电售电等并网方面也有广泛应用,详情请咨询瑞萨电子销售或代理商。