瑞萨电子安全物联网开发套件及数据监控演示系统视频介绍

Added on 2019-05-07

本视频演示了使用瑞萨电子安全物联网开发套件(Wifi),构建由设备端和云端组成的典型的物联网系统。 通过Synergy SK-S7G2板采集传感器数据(加速计、气压计、温度计和湿度计的值),通过MQTT+TLS协议将数据传送到云端。用户通过访问GUI页面及企业微信可以实时监控传感器数据。 瑞萨电子安全物联网开发套件还可以选配Ethernet, NB-IoT, 4G 等方式,详情请咨询瑞萨电子销售或代理商。

相关文档

*注: 以上文档需要安装E2Studiov5.4.0.023+ Synergy SSP1.3.3开发环境)