名称: 2018慕尼黑上海电子展
时间:
2018年3月14-16日
地点: 上海新国际博览中心
http://www.electronicachina.com.cn/zh-cn/index/travel_and_stay/getting_there.html
瑞萨电子展位: E4号馆4504展位
官方网站: http://www.electronicachina.com.cn/zh-cn/
瑞萨电子演讲 ①: 国际嵌入式系统创新论坛
演讲题目: 搭建新一代的工业物联网平台
演讲日期: 2018年3月15日
演讲时间: 上午10:45 -11:15
演讲地点:

E5号馆M31演讲厅(2楼)

瑞萨电子演讲 ②: 中国国际汽车电子创新技术大会
演讲题目: ADAS和自动驾驶解决方案
演讲日期: 2018年3月15日
演讲时间: 下午14:30 – 15:00
演讲地点:

E2号馆M19演讲厅(2楼)

瑞萨电子展品一览

TTR-Driver环视+前方碰撞预警系统

TTR-Driver环视+前方碰撞预警系统

通过搭载“TTIntegration”提高开发效率,提供实现多个软件整合的软件和工具。

着眼于实车评估的原型ECU开发,HAD平台机箱采用实现了IP51防保等级的铝。

智能座舱解决方案

智能座舱解决方案

用单芯片集成了全液晶虚拟仪表,娱乐与空调设置,前视与多媒体播放以及ADAS等功能,驱动三个屏幕。

3D环视系统控制器

3D环视系统控制器

R-Car V3M 的ADAS全景环视解决方案套件。

3D图形仪表

3D图形仪表

包含高性能3D图形处理核,可实现高质量3D图形仪表。

网关/车载网络解决方案

网关/车载网络解决方案

RH850网络开发学习板提供了目前汽车电子网络通信相关的以太网接口,并且支持CAN-FD和CAN的功能。既可作为初学者入门之选,又为有经验的网络开发者提供了硬件上的便利。

通过嵌入式AI控制智能家电

通过嵌入式AI控制智能家电

此演示展示了一个基于e-AI的智能家居系统。

系统使用摄像头和麦克风分析和识别用户的姿势(站立,坐着等); 确定家庭主题并对相关家电进行调整。

此外,系统将在状态面板上显示用户所需的信息(健康状况,天气预报,新闻等)。

3D 手势跟踪和识别

3D 手势跟踪和识别

使用3D手势操控家用电器。

主要特性:

  • 采用电容检测技术识别“毫米”级的手部运动
  • 可以实现4个方向的悬空检测(前、后、左、右)
  • 集成数码管大电流驱动显示以及Sound Playback 功能
  • 采用瑞萨电子触控芯片,实现低成本的触摸电极类手势控制解决方案

使用3D手势操控家电设备

使用3D手势操控家电设备

使用3D手势操控家用电器。

主要特性:

  • 采用电容检测技术识别“毫米”级的手部运动
  • 可以实现4个方向的悬空检测(前、后、左、右)
  • 采用瑞萨电子触控芯片,实现低成本的触摸电极类手势控制解决方案

实时人脸识别(RZ/A1)

实时人脸识别(RZ/A1)

采用RZ/A1进行实时人脸识别。

主要特性:

  •  通过人脸识别技术安全管理个人信息。适用于识别家里的人员,可识别家庭成员、检测未注册的人员
  • 即便在自然运动的情况下,具有硬件失真校正与中间件的人脸识别技术也能识别人脸。该解决方案可以识别性别、年龄和面部表情等特征
  • 可以在终端设备处管理识别的个人信息。这是一款嵌入式解决方案,无需连接云端

RL78/L1A 智能体脂秤

RL78/L1A 智能体脂秤

基于RL78/L1A的平台:通过将性别、年龄、身高等输入设备,可以方便地测量身体脂肪等健康管理信息。

RL78/G1F 无传感器电机控制

RL78/G1F 无传感器电机控制

当无传感器直流无刷电机在静止的时候,通常的控制方法是无法做到转子位置检测的,但是借助于带内置功能的RL78/G1F可以有效实现转子位置检测。

多协议工业以太网方案

多工业以太网协议方案

多协议工业以太网方案

主要特性:

  1. 多协议解决方案
    • 主站:RZ/G(Multi)
    • 从站:R-IN32M3(Multi)、RZ/T(Multi)、EC-1 (EtherCAT)、TPS-1(PROFINET)
  2. 通过每种协议的一致性测试
    • EC-1通信板(EtherCAT)
    • EC-1远程I/O板(EtherCAT)
    • TPS-1解决方案电路板(PROFINET Class B)
  3. EtherCATP(EtherCAT + 电源)
    • 将EtherCAT工业以太网协议和外围电源集成在一根线缆中

 

RZ/T1运动控制方案

RZ/T1运动控制方案

RZ/T1实时处理器,配备网络和编码器接口。

主要特性:

  • Arm® Cortex®-R4F CPU 配备零等待*(注释) 紧密耦合存储器,延时抖动减少达50%以上
  • 600MHz处理器,支持双精度FPU,可加速控制环算法
  • 片上EtherCAT控制器;2个10/100以太网支持 Profinet、Ethernet/IP及其它协议
  • 可配置编码器接口,支持模拟、增量编码器, 如EnDAT 2.2、BiSS、Tamagawa 等

 

应用:

  • 伺服电机控制、多轴运动控制、BLDC电机控制
  • 数控机床(CNC)、取放机、构台、机器人
  • 晶片搬运、封装、医疗设备

 

注释: 运行在600MHz主频时,32K TCM实现零等待存取;512K TCM实现在不到1个等待周期内进行预存取。

 

RZ/N1新一代工业网络解决方案

RZ/N1新一代工业网络解决方案

基于RZ/N1的网络冗余功能演示。

主要特性:

  • RZ/N1是一款由瑞萨电子推出的工业网络控制器解决方案,可以采用单芯片解决方案,支持所有的主要工业协议以及冗余网络运作
  • 在本次演示中,我们将构建基于RZ/N1的冗余网络。即使两根网络电缆中的其中一根出现故障,网络也会持续通信,不出现停机

 

RX65N人机交互解决方案

RX65N人机交互解决方案

基于RX65N Envision套件,演示带2D 操作的强大的HMI 功能,浮点运算性能,以及基于增强的Flash架构(双块Flash)轻松安全地实现固件更新。

基于NSE的超高速网络报文查询解决方案

基于NSE的超高速网络报文查询解决方案

 

基于Xilinx的FPGA平台, 面向400G的网络系统,开发瑞萨电子S-NSE的整体解决方案,便于客户根据他们具体应用来评估demo板上S-NSE的功能和特性,避免冗长复杂的开发流程,缩短开发难度与周期,让客户产品快速推向市场。

Renesas Synergy™ 企业云工具箱

Renesas Synergy™ 企业云工具箱

可以使用Synergy MQTT和TLS连接至所选的云厂商。

使用Synergy框架快速比较以太网连接、Wi-Fi连接和的蜂窝连接。

基于仪表板的私有网页监控可视化传感器数据;集成仪表板账户和个人云账户;使用嵌入式和仪表板作为起始点,修改个人应用程序。

以下是【瑞萨电子有奖问卷调查获奖名单】, 我们将在一周内通过电子邮件将价值30元的京东电子卡信息发送给获奖人员。

再次感谢您的参与!

 

1. 刘*然 16. 崔jian
2. 童*虹 17. 李ling
3. 饒yan 18. 郭*意
4. 吕gang 19. 杨*军
5. 梁*荣 20. 陈*峰
6. 魏*成 21. 宋rui
7. 陈*民 22. 雷*明
8. 翁*升 23. 马feng
9. 黄*辉 24. 张*海
10. 馬bing 25. 李*刚
11. 唐shi 26. 袁di
12. 李yu 27. 邓liang
13. 许hong 28. 凯*特
14. 徐*军 29. 沈*霖
15. 王*星 30. 梁kuai