名称: 第七届中国电子信息博览会
时间: 2019年4月9-11日
地点: 深圳会展中心
深圳市福田区福华三路
瑞萨电子展位: 一号展厅1B003展位
官方网站: http://www.citexpo.org/

瑞萨电子展品一览

AI-单元

AI-单元

 

本演示将展示Renesas应用在工厂的一个AI-单元(AI-Unit)。

在这个演示中,有一个带有3种齿轮的电机,可以手动切换。一个是正常档,另两个是异常档。(AI-Unit) 可以从附在电机箱上的加速度传感器信号中获取数据。学习数据后,可以检测到异常并通过以太网发送。

动态可配置处理器用于扫描和实时图像处理

动态可配置处理器用于扫描和实时图像处理

通过利用可动态编程处理器(DRP)的优越性能,影像处理可较传统单片机快7-22倍。

  • Canny 边缘检测
  • 哈里斯角检测
  • QR marker 检测 (基于Zbar)

可动态编程处理器(DRP) 技术用于二维码系统,能够轻易处理高像素高帧率(1.3百万像素,60帧) 的影像。

基于嵌入式AI的电机故障检测演示

基于嵌入式AI的电机故障检测演示

 

采用32位RX电机系列单片机实现电机控制和E-AI推理功能。解决方案通过加速度传感器检测电机振动。然后AI可以判断振动处于正常模式或故障模式。故障概率会在演示板上和PC上都显示。

基于e-AI的3D手势识别方案

基于e-AI的3D手势识别方案

 

基于瑞萨电子的嵌入式人工智能(e-AI),提供手势数据录制工具和AI学习工具。用户仅需改写少量代码,不用编写复杂算法来实现高分辨率的手势识别控制。

基于嵌入式AI的物件识别演示

基于嵌入式AI的物件识别演示

 

利用 RZ/G1M,在 Linux OS 上创建 AI 开发环境。 本演示展示了一种基于e-AI的物件识别方案, 利用摄像机对不同类型的水果进行检测。此解决方案可应用于智能冰箱应用或其他智能用例。

语音识别方案

基于嵌入式AI的物件識別演示

 

使用32位MCU Rx231系列的语音识别方案。通过使用单片实现系统控制,语音控制和其他HMI控制功能。

安全百度云连接方案

安全百度云连接方案

 

安全百度云连接方案, 可以使用Synergy MQTT和TLS安全连接至百度云端;使用Synergy框架快速比较以太网连接、Wi-Fi连接和的蜂窝连接(提供基于4G和NB-IOT不同制式例程) ;基于仪表板的私有网页监控可视化传感器数据;集成仪表板账户和个人云账户;使用嵌入式和仪表板作为起始点,修改个人应用程序。

智慧能源计量及采集系统

智慧能源计量及采集系统

 

基于瑞萨高性能电能计量专用芯片I1C,配备瑞萨无线射频及有线PLC通讯技术来实现能源计量,采集与通讯的整体解决方案。

数字电源演示板

数字电源演示板

 

瑞萨电子提供全方位的数字电源解决方案,支持全面的PMBus协议。

直流电池备份系统演示板

直流电池备份系统演示板

 

基于ISL81601双向升降压控制器的直流备份电源系统解决方案,使得备份电源系统的设计更简单,成本更低。